This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:初始电流过大

Guru**** 2783675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, TPS650061, TPS62420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/928765/tms320f28388d-excessive-initial-current

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388DTPS650061TPS62420

你好

我制作了一个用于28388D 芯片的简单模块。

该模块包含以下组件。
28388D ZWT/稳压器(5V -> 3.3V、1.2V)/ 20MHz XTAL / LED/复位开关(XRS)

将5V 电压输入此模块会消耗250mA 电流。 (JTAG 仿真器未连接)
但是 、TMDSCNCD28388D (控制卡)消耗190mA 电流。

当我将28377D ZWT 组装到我制造的同一模块中时、流耗为80mA。
我认为这个数字是正常的。

你有猜测吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sang、

     您使用的是哪个版本的 TMDSCMCD28388D、Rev0或 revA?

    此致、

    Nirav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 TMDSCNCD28388D 修订版 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能否从控制卡顶部提供放大图?

    谢谢、
    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送照片。 连接 JTAG 仿真器时、您看到多少电流?

    此外、连接后、您还可以转储以下寄存器:

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流消耗的变化如下:

    *未连接 JTAG 时-> 5V 240mA
    *当仅连接 JTAG 时-> 5V 240mA
    *通过 CCS 连接 JTAG 和28388D 时-> 5V 200mA
    *执行 Blinky 示例时-> 5V 300mA


    当我检查您提到的存储器地址时、它如下所示。


    在我的测试中、与"LDO 稳压器"一起使用时、初始电流似乎过度消耗。

    [LDO]初始电流为240mA

    TPS7A8801 (3.3V、1.2V)+ 28388D

    NCP606 (3.3V)+ TPS73512 (1.2V)+ 28388D

    [开关稳压器] 初始电流为110mA

    TPS650061 (3.3V、1.2V)+ 28388D

    TMDSSCNCD28388D (TPS62420)、初始电流190mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    110mA 的初始电流似乎更合理。 您可能需要检查为什么使用 LDO 会消耗如此大的电流、我认为它不是来自28388D、否则开关稳压器和 LDO 之间应该是相同的。

    此致、

    Nirav