This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28388D:TMDSCNCD28388D F28388D

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/928678/ccs-tmdscncd28388d-tmdscncd28388d-f28388d

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:

我对 EtherCAT 非常陌生。 我刚刚购买 了 TMDSCNCD28388D F28388D、还不知道如何在电路板上导入和运行示例。

请帮我解决这个问题。

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了以下工作:

    1.已在我的窗口的设备管理器"XDS100类 USB 串行端口(COM4)"中进行验证

    2.使用了两条不同的 USB 电缆。 一个在 J17上、另一个在 J1A 上。 D2:A 导通、D5也导通。  

    3.我确保控制卡上 S1:A 的位置1和位置2都设置为 ON。

    4.我确保 S2具有位置1:OFF 和位置2:ON。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的错误意味着您丢失了 CCS 中安装的一些 C2000器件文件。

    安装 CCS 时、您是否在安装程序的自定义安装页面上选择了"C2000"选项? 如果没有、您将需要在选择该选项的情况下重新安装 CCS。

    如果您确实这么做了、请在 CCS 中转到顶部的"help"选项卡并转到"Check for Updates"。 安装与"C2000器件支持"相关的最新列表项。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速回答!

    我不确定是否在自定义安装页面上选择了"C2000"选项。 昨天我尝试安装了"C2000器件支持" 、并显示了一个新错误:"目前没有安装支持器件 TMS320F28388D"的 TI C2000编译器!"。 因此、我将再次重新安装 CCS、并在稍后向您介绍结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    最后、我能够在电路板上导入和运行示例。 但是、如果我先关闭电路板、然后再打开、则不会保留代码。 例如、我运行"led_ex1_blinky"、LED 闪烁良好、当我关闭然后打开电路板时、LED 不再闪烁、这意味着代码未保留。 如何使电路板在关闭后保留代码?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    您将需要使用闪存项目构建配置来保留存储器中的代码。 默认的构建配置是 RAM。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的支持、我做到了。 非常感谢。

    此致、