This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:如何更好地了解 F28002x ePWM 的新增强功能?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/929154/tms320f280025-how-to-better-understand-the-new-enhancement-in-f28002x-epwm

器件型号:TMS320F280025

从 SPRU566N 可以看出、可以对 F28002x 的 CBC 和 OST 跳闸事件启用独立的 PWM 操作配置。 我没有发现 F28004x 和 F28002x ePWM 寄存器之间的差异。 您能否帮助分享有关此新功能的更多详细信息以及如何配置? 该功能有什么用例? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为为此添加了新的寄存器。 您正在寻找的是直流(数字比较)的新锁存器。 借助锁存器、您可以在直流模块内部创建一个 CBC。 此功能以及 F28004x 上已存在的功能使您能够在 CBC 和 OST 上创建独立操作。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    很抱歉、 我不理解您刚才提到的直流电的新闩锁。 可以在 TRM 中找到任何参考? 我发现 F2803x 还应该能够在 CBC 和 OST 上实现独立操作?

    为什么文档 SPRU566N 仅针对 F28002x 和 F2838x 突出显示此功能? 这使我们感到困惑。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28002x 和 F2838x 中新增了允许在直流模块上执行 CBC 操作的锁存器。 您在其他器件中没有此锁存器。 您可以在 F28002x 和 F2838x EPWM.h driverlib 源代码中看到这一点。 为此添加了多个新函数。 现在您有了这个新的锁存器、您可以在直流模块内部执行 CBC。

    这是否清楚说明了? 如果没有、我可以向您发送来自 TRM 的特定图表编号以及 DRIVERLIB 源代码中的函数名称。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA、

    感谢您的澄清。 我发现我错过 了图17-51。 DCxEVT1事件触发。 我将进一步研究它。