This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:ADC 时钟越大、ADC 采样率越快、采样结果和实时性能越好、为什么需要设置 ADC 频率分频表?

Guru**** 2527540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1196884/tms320f2800137-the-bigger-the-adc-clock-the-faster-the-adc-sampling-rate-the-better-the-sampling-results-and-real-time-performance-why-we-need-setting-adc-frequency-division-table

器件型号:TMS320F2800137

您好、香榭丽舍

我在这里询问我的客户。

请帮助理解 ADC 时钟的频分设置基础、如下图所示? 如何选择 ADC 时钟的频率分频? 设置不同 ADC 时钟的用途是什么?

ADC 时钟与 ADC 时序相关。 当 ADC 时钟较小时、转换时间较长、因此对于慢速 ADC、采样率较低。 并从下图中判断、  

那么 、当使用 ADCCTL2时。 预分频= 0、 预分频比= 1、ADC 时钟= SYSCLK =120MHz >> 60MHz、ADC  转换时间最小值为11ADCCLKS、对吧?

但我们不知道设置 ADC 频率分频的重要性? 或在应用场景中应用哪种 ADC 频率分频。 您能给我一个示例来帮助理解吗?

由于  ADC  转换时间的影响、ADC 时钟越大、ADC 采样率越高、采样结果和实时性能就越好。  请帮助了解 ADC 时钟的分频设置基础? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    或者请参考注释、如何根据  不同的应用场景判断 ADCCTL2.prescale 的适当值? 参考的依据在哪里 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴、您好!

    在 ADC 采样过程中使用两种不同的时钟:

    • 采样+保持(采集窗口)-这使用 SYSCLK、并使用 ACQPS 参数根据 SOC 进行配置。 F280013x ADC 的最小采集窗口为75ns、但 根据输入驱动器要求、这可能需要更大、以确保采样电容器在开始转换之前已充电至准确电平。
    • 转换-使用 ADCCLK。 ADCCLK 使用 ADCCTL2.prescale 分频器从 SYSCLK 分频。 ADCCLK 的最大速度为60MHz、因此在 F280013x 上、预分频为0是无效的、不起作用。 对于大多数用户、建议设置预分频= 2、以便在 SYSCLK = 120MHz 时 ADCCLK = 60MHz。 如果出于某种原因需要降低 ADC 转换时钟的速度、也可以通过将预分频设置为更高的值来实现。 不过、这不会提高 ADC 的性能、因此简单的答案是将其设置为2、除非有特定的原因需要执行其他操作。

    在大多数情况下、ACQPS 的值将决定用户的采样率。  根据驱动器电路设计的不同、用户应始终在 配置 ACQPS 之前计算所需的采集窗口持续时间、以确保准确转换。 有关更多信息、请参阅 F280013x TRM 中"其他信息>选择采集窗口持续时间"下的 ADC 章节。

    此致、
    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,lbukun,

    完全理解。 但是 、设置 ADC 频率除法是否有重要意义

    正如您所说的、我们只提供选项#  set prescale=2、以便当 SYSCLK=120MHz 时 ADCCLK=60MHz。  为什么我们需要下表? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该表供参考、以便用户在为配置的任何预分频设置执行 ADC 转换时对所涉及的周期计数有精确的参考-或者了解何时可以获得 ADC 结果、 例如、如果用户在多个通道上触发突发转换、他们可以准确计算所有转换所花费的时间以及触发 ISR 的时间/为控制环路预算的周期数。

    请注意、预分频=0行并不完全无效。 SYSCLK 频率有可能<= 60MHz、所以 ADC 可被设定为使用0的预分频。

    Ibukun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,lbukun,

    明白了、谢谢。