This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:闪存 API Fapi_issueProgrammingCommand()返回值

Guru**** 2180520 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1191838/tms320f280039-flash-api-fapi_issueprogrammingcommand-return-value

器件型号:TMS320F280039
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好 Champ、

客户调用 fapi_issueProgrammingCommand()函数,发现返回值为507, 即“Fapi_Error_InvalidReadMode,如果指定的读取模式不存在,则返回/*”

我是否可以知道此错误的详细含义以及在哪种情况下导致此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    遇到此错误时、向该函数提供的地址是什么?   

    此外、由于此帖子中没有任何专有信息、我们是否可以将其移至外部论坛?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    您能为我的上一个问题提供帮助:

    我是否可以知道此错误的详细含义以及在哪种情况下导致此错误?

    地址为0x90000。

    如果可能、您 可以 将 其移至外部论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    他们使用的是哪种 C2000Ware 版本?

    对于此库版本、这不是有效错误。  可能是 C2000Ware 中未更新 Types.h 文件。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    请注意: 2月23日之前我不在办公室。  如 有其他问题,请於二月二十三日作出答覆。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    关闭问题!

    错误地称为 F280049闪存 API。