请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我们在具有 CCS v3.3的28335上构建了一个电机控制项目(具有 EtherCAT 接口)。
我们希望将我们的应用移植到 一个功能更强大的替代 DSP、 该 DSP 将来可以扩展到多轴电机控制。
有一些文章显示、28377D 可能是一个不错的选择、但引脚排列 不兼容。
将 DSC TMS320F28335升级为功能更强大但兼容的 DSC? ︎ 微控制器论坛- C2000微控制器- TI E2E 支持论坛
我们的问题是除了28377D 之外、是否有任何具有更高性能且 可以在不修改电路板设计的情况下直接替换28335的 DSP?
如果28377D 是我们的最佳选择、对于从 CCS v3.3迁移旧工程、是否有任何 CCS 版本建议?
谢谢、此致、
Yi-Lin