This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:将项目升级到更快的 DSP 的建议

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1197606/tms320f28335-recommendation-for-upgrading-the-project-to-a-faster-dsp

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我们在具有 CCS v3.3的28335上构建了一个电机控制项目(具有 EtherCAT 接口)。

我们希望将我们的应用移植到 一个功能更强大的替代 DSP、 该 DSP 将来可以扩展到多轴电机控制。  

有一些文章显示、28377D 可能是一个不错的选择、但引脚排列 不兼容。

将 DSC TMS320F28335升级为功能更强大但兼容的 DSC? ︎ 微控制器论坛- C2000微控制器- TI E2E 支持论坛

我们的问题是除了28377D 之外、是否有任何具有更高性能且 可以在不修改电路板设计的情况下直接替换28335的 DSP?

 如果28377D 是我们的最佳选择、对于从 CCS v3.3迁移旧工程、是否有任何 CCS 版本建议?

谢谢、此致、

Yi-Lin