This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:如何在 SysConfig 中使用时钟树工具?

Guru**** 2960410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199490/tms320f28386d-how-to-use-the-clocktree-tool-in-sysconfig

器件型号:TMS320F28386D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

如上图所示、如果使用器件支持功能、则通过 ClockTree 工具配置系统时钟树。 使用的默认晶体为25MHz、定制电路板晶体为10MHz。 如何通过 SysConfig 工具修改此文件? (客户知道如何配置时钟、但 CCS 项目中不允许直接修改 clocktree.h 文件)

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    要选择时钟树工具、请确保单击下面小方形显示的时钟树符号。 选择时钟树工具后、您需要在 XTAL_OR_X1多路复用器中选择 XTAL。

    XTAL 默认频率为10MHz。 但是、如果您想更改它、请选择 XTAL 并更改 XTAL 频率(以 MHz 为单位)。

    我们鼓励您/客户发送有关时钟树工具的反馈。 您的反馈对于我们改进工具以供未来发布非常重要。

    此致、

    曼诺伊