This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:根据 UL 认证要求、如何测试内部晶体振荡器

Guru**** 2779495 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039, TMS320F28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199284/tms320f28035-according-to-ul-certification-requirements-how-to-test-the-internal-crystal-oscillator

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039C2000WARE

各位专家、您好!

我的客户需要完成 UL 认证、他们需要测试 内部晶体振荡器。 我知道有两个内部振荡器、我们是否可以使用看门狗的振荡器来测试系统的另一个振荡器?  

我们希望继续测试这两个晶体的频率是否存在差异。

谢谢、此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="118939" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199284/tms320f28035-according-to-ul-certification-requirements-how-to-test-the-internal-crystal-oscillator 我的客户需要完成 UL 认证、他们需要测试 内部晶体振荡器。 [/报价]

    内部振荡器不是晶体振荡器。

    [引用 userid="118939" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199284/tms320f28035-according-to-ul-certification-requirements-how-to-test-the-internal-crystal-oscillator ]我们是否可以使用振荡器作为看门狗来测试系统中的另一个振荡器?  [/报价]

    是的、您可以这么做。

    [引用 userid="118939" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199284/tms320f28035-according-to-ul-certification-requirements-how-to-test-the-internal-crystal-oscillator "]我们希望继续测试这两个晶体的频率是否存在差异。

    同样、器件内部没有"晶体"。 这两个振荡器的频率会有差异。 没有两个振荡器能够以完全相同的频率振荡。 每个振荡器在 PPM 范围内都有一个容差、因此它们的振荡频率将略有不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    非常感谢您的回复!

    [引用 userid="10172" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199284/tms320f28035-according-to-ul-certification-requirements-how-to-test-the-internal-crystal-oscillator/4521525 #4521525"]
    我们是否可以使用看门狗的振荡器来测试系统的另一个振荡器?  

    是的、您可以这么做

    [/报价]

    我们是否可以使用两个晶体振荡器来定时和比较代码差异? 我们需要测试振荡器之间的容差。

    另一个问题是、我们使用 IEC60730安全库测试 TMS320F28035、我们是否可以使用此库测试 目前未包含在该库中的 TMS320F280039?

    谢谢、此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="118939" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199284/tms320f28035-according-to-ul-certification-requirements-how-to-test-the-internal-crystal-oscillator/4521962 #4521962"]我们是否可以使用两个晶体振荡器来计时并比较代码差异?

    很抱歉、我不明白客户在这里尝试做什么。

    [引用 userid="118939" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199284/tms320f28035-according-to-ul-certification-requirements-how-to-test-the-internal-crystal-oscillator/4521962 #4521962"]我们需要测试振荡器之间的容差。

    我不理解该测试的目标。 如前所述、没有两个振荡器具有完全相同的频率。 将始终存在差异、但差异很小。

    [引用 userid="118939" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199284/tms320f28035-according-to-ul-certification-requirements-how-to-test-the-internal-crystal-oscillator/4521962 #4521962"]另一个问题是我们使用 IEC60730安全库测试 TMS320F28035、我们是否可以使用此库测试 目前未包含在库中的 TMS320F280039?

    我将要求安全专家回答这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000Ware 中有一个用于 F28003x 的单独诊断库(请查看 libraries/diagnostics/下的内容)。

    惠特尼