Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039, TMS320F28035, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:TMS320F280039、 C2000WARE
各位专家、您好!
我的客户需要完成 UL 认证、他们需要测试 内部晶体振荡器。 我知道有两个内部振荡器、我们是否可以使用看门狗的振荡器来测试系统的另一个振荡器?
我们希望继续测试这两个晶体的频率是否存在差异。
谢谢、此致、
Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039, TMS320F28035, C2000WARE
各位专家、您好!
我的客户需要完成 UL 认证、他们需要测试 内部晶体振荡器。 我知道有两个内部振荡器、我们是否可以使用看门狗的振荡器来测试系统的另一个振荡器?
我们希望继续测试这两个晶体的频率是否存在差异。
谢谢、此致、
Jim
内部振荡器不是晶体振荡器。
[引用 userid="118939" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199284/tms320f28035-according-to-ul-certification-requirements-how-to-test-the-internal-crystal-oscillator ]我们是否可以使用振荡器作为看门狗来测试系统中的另一个振荡器? [/报价]是的、您可以这么做。
[引用 userid="118939" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199284/tms320f28035-according-to-ul-certification-requirements-how-to-test-the-internal-crystal-oscillator "]我们希望继续测试这两个晶体的频率是否存在差异。同样、器件内部没有"晶体"。 这两个振荡器的频率会有差异。 没有两个振荡器能够以完全相同的频率振荡。 每个振荡器在 PPM 范围内都有一个容差、因此它们的振荡频率将略有不同。
您好、Haresh、
非常感谢您的回复!
[引用 userid="10172" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199284/tms320f28035-according-to-ul-certification-requirements-how-to-test-the-internal-crystal-oscillator/4521525 #4521525"]我们是否可以使用看门狗的振荡器来测试系统的另一个振荡器?
是的、您可以这么做
[/报价]我们是否可以使用两个晶体振荡器来定时和比较代码差异? 我们需要测试振荡器之间的容差。
另一个问题是、我们使用 IEC60730安全库测试 TMS320F28035、我们是否可以使用此库测试 目前未包含在该库中的 TMS320F280039?
谢谢、此致、
Jim
很抱歉、我不明白客户在这里尝试做什么。
[引用 userid="118939" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199284/tms320f28035-according-to-ul-certification-requirements-how-to-test-the-internal-crystal-oscillator/4521962 #4521962"]我们需要测试振荡器之间的容差。我不理解该测试的目标。 如前所述、没有两个振荡器具有完全相同的频率。 将始终存在差异、但差异很小。
[引用 userid="118939" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199284/tms320f28035-according-to-ul-certification-requirements-how-to-test-the-internal-crystal-oscillator/4521962 #4521962"]另一个问题是我们使用 IEC60730安全库测试 TMS320F28035、我们是否可以使用此库测试 目前未包含在库中的 TMS320F280039?我将要求安全专家回答这一问题。