This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:显示初始编程错误-已配置的器件(TMS320F28377S)与检测到的器件(TMS320F28374S)不匹配

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F28374S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1193237/tms320f28377s-initial-programming-error-shows---the-configured-device-tms320f28377s-does-not-match-the-detected-device-tms320f28374s

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: TMS320F28374SUNIFLASH

尊敬的德州团队:  

 当显示初始编程错误-已配置的器件(TMS320F28377S)时、与检测到的器件(TMS320F28374S)不匹配。

但最终显示“程序加载成功完成”。

智能 PRO GUI 已与器件连接、但值未正确显示在 GUI 中、因此无法进行测试。

根据器件标识进行分类

IC 配置

检测到 Uniflash

编程

SmartPro 打开

值在 GUI 中更新

377秒

377秒

377秒

成功

互联

好的

377秒

377秒

374s

成功

互联

不正常

377秒

374s

374s

成功

未连接

不正常

此致、  

Shankar Gharg.  

研发经理,

信德整流器有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    我们将在一天或两天内回顾并返回给您。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    Uniflash 应该能够正确检测器件。   

    您从何处获取这些器件?  

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    请注意: 2月23日之前我不在办公室。  如 有其他问题,请於二月二十三日作出答覆。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    我正在关闭此帖子、因为我没有收到您的回复。

    如果您有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi