请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件: TMS320F28374S、 UNIFLASH
尊敬的德州团队:
当显示初始编程错误-已配置的器件(TMS320F28377S)时、与检测到的器件(TMS320F28374S)不匹配。
但最终显示“程序加载成功完成”。
智能 PRO GUI 已与器件连接、但值未正确显示在 GUI 中、因此无法进行测试。
根据器件标识进行分类 |
IC 配置 |
检测到 Uniflash |
编程 |
SmartPro 打开 |
值在 GUI 中更新 |
377秒 |
377秒 |
377秒 |
成功 |
互联 |
好的 |
377秒 |
377秒 |
374s |
成功 |
互联 |
不正常 |
377秒 |
374s |
374s |
成功 |
未连接 |
不正常 |
此致、
Shankar Gharg.
研发经理,
信德整流器有限公司