您好,Vince Toledo
我正在处理一个涉及 LIN 通信的项目。 LIN 模块在从模式下工作。
我的项目使用两种类型的消息:
当主器件随数据发送 ID (0x10)时、该 LIN 从器件必须仅接收数据。
当主器件只发送 ID (0x11)时、该 LIN 从器件必须发送 响应数据。
工作时、我对如何设置 HGEN CNTRL 值感到困惑。
我使用以下链接作为参考
我 现在遇到的问题与上述链接中的问题完全相同。
在 最新的手册参考(SPRUI33F)中、我在27.3.1.9处找到了以下内容

但是在27.7.2.21节中

这是令人困惑的,因为在手册中两者相互矛盾。 哪一种方法正确?
1.由于 LIN 模块是从机模式、所以需要设置的 HGEN CNTRL (0或1?)值是多少。 对于从模式、HGEN CNTRL 需要为1对吧?
2. 在 手册说明中为 TX 掩码、RX 掩码、IDSlaveTask (针对上述两种类型的消息)设置的值与所附图像中突出显示的相互矛盾?
提前感谢!
此致、
Akshaya Chokkalingam Ramanathan