请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F280049C 在 C2000 Academy 的第一个教程中、说明选择 CPU1_LaunchXL_RAM 作为构建配置的位置。 您能解释一下为什么此位置优于其他位置吗? 其他位置选项包括: CPU1_LaunchXL_FLASH、 CPU1_RAM 和 CPU1_FLASH。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 C2000 Academy 的第一个教程中、说明选择 CPU1_LaunchXL_RAM 作为构建配置的位置。 您能解释一下为什么此位置优于其他位置吗? 其他位置选项包括: CPU1_LaunchXL_FLASH、 CPU1_RAM 和 CPU1_FLASH。