This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:C2000 Academy C2000系列入门

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227321/launchxl-f280049c-c2000-academy-getting-started-with-c2000-series

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

在 C2000 Academy 的第一个教程中、说明选择 CPU1_LaunchXL_RAM 作为构建配置的位置。 您能解释一下为什么此位置优于其他位置吗? 其他位置选项包括: CPU1_LaunchXL_FLASH、 CPU1_RAM 和 CPU1_FLASH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron

     当在 Launchpad 器件上从 RAM 运行程序时、首选 CPU1_LaunchXL_RAM 配置(对于程序而言更快、因为它没有访问存储器的等待状态、并且闪存通常较慢);CPU1_RAM 和 CPU1_FLASH 用于 controlCARD。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这一切都为我准备好了。