主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
TMS320F280021 符合 IEC60730-1 C 类 认证的要求。 是否有任何可用的软件库来实现合规性。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TMS320F280021 符合 IEC60730-1 C 类 认证的要求。 是否有任何可用的软件库来实现合规性。
我们在 C2000Ware 中有 F28002x 的软件诊断库(在库/诊断下)、可帮助实现 IEC60730要求。 此处还有 F28002x 的安全手册 、介绍了器件上可用的诊断功能。 请注意、器件或库都没有经过自身认证。
在 F28002x 上处理 C 类的唯一问题是、与我们的某些其他器件不同、F28002x 没有用于实现互惠式比较的协处理器(例如 F28003x 器件上的 CLA)或锁步比较模块(例如 F280015x 器件上的 LCM)来进行硬件比较。 对于 F28002x 上的 CPU 相关要求、您是否具有其他方法?
惠特尼