This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:IEC60730-1 C 类规范

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226035/tms320f280021-iec60730-1-class-c-compliance

器件型号:TMS320F280021
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

 TMS320F280021 符合 IEC60730-1 C 类 认证的要求。 是否有任何可用的软件库来实现合规性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 C2000Ware 中有 F28002x 的软件诊断库(在库/诊断下)、可帮助实现 IEC60730要求。 此处还有 F28002x 的安全手册 、介绍了器件上可用的诊断功能。 请注意、器件或库都没有经过自身认证。

    在 F28002x 上处理 C 类的唯一问题是、与我们的某些其他器件不同、F28002x 没有用于实现互惠式比较的协处理器(例如 F28003x 器件上的 CLA)或锁步比较模块(例如 F280015x 器件上的 LCM)来进行硬件比较。 对于 F28002x 上的 CPU 相关要求、您是否具有其他方法?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天的一次谈话让我想起了该线程、因此、我想回来补充一点、我已经忘记了 F28002x 具有 HWBIST、它可用于定期在 CPU 上运行测试、该测试应提供 C 类功能。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢惠特尼。 您的输入将对我们非常有用。

    如果我们需要 B 类认证、 由于 F28001X MCU 看起来是新推出的、因此它是否包含任何适用于 F28001X MCU 的库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDL 将在7月底更新为支持 F280013x 和 F280015x。

    惠特尼