This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:I2cb 多路复用器通道问题

Guru**** 2932100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1227227/tms320f280037c-i2cb-mux-channel-problem

器件型号:TMS320F280037C

尊敬的专家:

在 F280037C 的48引脚版本中、我在主模式下尝试使用 I2CB 对从器件进行写入操作时遇到问题。 SDA 和 SCL 输出均保持高电平。 我使用的是 GPIO 28和29、MUX 通道编号为14。 尝试找出错误、我加载了2000Ware 示例 i2c_ex1_master、并测试了不同的设置。 当我为 I2CB、GPIO 2和3选择了封装中其他可能的 GPIO/MUX 设置、且 MUX 通道编号为 11、我可以在示波器中看到 SCL 线路下降、但由于我在这些引脚上没有连接任何从器件、操作显然会暂停、但无论如何、改用 GPIO/MUX 设置时似乎开始了一些预期的活动。 此外、当选择具有适当 GPIO/MUX 设置的 I2CA 而不是 I2CB 时、这些输出似乎会做出反应。  排除了硬件问题、因为我可以测试输出是否在 GPIO 模式下工作对于这些输出。 我还可以看到 GPAGMUX2和 GPAMUX2设置在调试器的寄存器视图中正确显示。 是否仍有一些其他设置需要检查?

此致、

Jouko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jouko,

    您能否将 GPIO28/29配置为 GPIO 输出引脚并进行切换? 此问题是否已在单个器件上隔离(或)您在所有器件上都发现此问题?

    这是定制的 HW (或) LaunchPad 吗?

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢快速回复!

    这是定制硬件、实际上我注意到示例 sysctrl.c 设置的时钟频率太低、因此 I2C 预分频器不在允许的范围内。 现在、输出似乎可以工作 、谢谢!

    Jouko