尊敬的专家:
在 F280037C 的48引脚版本中、我在主模式下尝试使用 I2CB 对从器件进行写入操作时遇到问题。 SDA 和 SCL 输出均保持高电平。 我使用的是 GPIO 28和29、MUX 通道编号为14。 尝试找出错误、我加载了2000Ware 示例 i2c_ex1_master、并测试了不同的设置。 当我为 I2CB、GPIO 2和3选择了封装中其他可能的 GPIO/MUX 设置、且 MUX 通道编号为 11、我可以在示波器中看到 SCL 线路下降、但由于我在这些引脚上没有连接任何从器件、操作显然会暂停、但无论如何、改用 GPIO/MUX 设置时似乎开始了一些预期的活动。 此外、当选择具有适当 GPIO/MUX 设置的 I2CA 而不是 I2CB 时、这些输出似乎会做出反应。 排除了硬件问题、因为我可以测试输出是否在 GPIO 模式下工作对于这些输出。 我还可以看到 GPAGMUX2和 GPAMUX2设置在调试器的寄存器视图中正确显示。 是否仍有一些其他设置需要检查?
此致、
Jouko