This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1219896/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好

我需要将两个具有不同频率的 ePWM 组合在一起。 我在数据表中找不到它们的 EPWM 输出电路。 如果我将它们绑定在一起、那么输出不是对称的、而用50Om 内部阻抗绑定在一起的两个脉冲发生器进行仿真不会显示出这种不对称性。

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    首先,假设两个时间段都 能满足=>T (低频率)= N* T (高频率) 然后、您可以在 PWM 上使用同步功能、使其具有相同的上升沿和下降沿。 这可以消除不均匀的脉冲。  

    实现 ePWM 之间的同步的必要条件  技术参考手册

    C2000 ware 中的示例: C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu\epwm/ex3.

    我认为产生的波形没有适当的偏移。 偏移必须是3.3/2、这是我在示波器输出上看不到的。 您是否可以共享代码、如何实现它、以及 您将这些脉冲用于哪个应用程序?

     此致、

    Uttam Reddy Pailla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam 您好、

    我使用 syscfg 文件设置频率。 如果您提供了电子邮件地址、我可以发送此文件。 这就是从0变为 VCC 的 PWM。 它不使用任何调制、仅使用固定矩形输出。 "我认为您不会得到相应波形的适当偏移"。  如何设置 PWM 的偏移?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:

    ePWM 仅使用向上计数模式。 操作限定符设置错误的位置。 在 CMPA 上、 它会变为高电平、但向下时它无法变为低电平

    您可以使用 PRD/ZERO 来更改 AQ 状态。 或者可以更改为向上向下双向计数模式。  

    谢谢。此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vadim:  

    您是否能够推断您的目的以生成此类波形? 我可以根据应用情况与其他专家进行核实。  

    我 认为 这只能通过模拟电路来实现、但使用数字信号将是0或3.3V (即0或1)。 您无法组合此类波形并具有1.65V 的失调电压。  

    2.您是如何生成 R1的? 我认为 C1和 C2由 PWM 生成、但 R1上的情况不确定。

    此致!

    Uttam