主题中讨论的其他器件:C2000WARE
大家好
我需要将两个具有不同频率的 ePWM 组合在一起。 我在数据表中找不到它们的 EPWM 输出电路。 如果我将它们绑定在一起、那么输出不是对称的、而用50Om 内部阻抗绑定在一起的两个脉冲发生器进行仿真不会显示出这种不对称性。


谢谢 Vadim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我需要将两个具有不同频率的 ePWM 组合在一起。 我在数据表中找不到它们的 EPWM 输出电路。 如果我将它们绑定在一起、那么输出不是对称的、而用50Om 内部阻抗绑定在一起的两个脉冲发生器进行仿真不会显示出这种不对称性。


谢谢 Vadim
尊敬的 Vadim:
首先,假设两个时间段都 能满足=>T (低频率)= N* T (高频率) 然后、您可以在 PWM 上使用同步功能、使其具有相同的上升沿和下降沿。 这可以消除不均匀的脉冲。
实现 ePWM 之间的同步的必要条件 技术参考手册
C2000 ware 中的示例: C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu\epwm/ex3.
我认为产生的波形没有适当的偏移。 偏移必须是3.3/2、这是我在示波器输出上看不到的。 您是否可以共享代码、如何实现它、以及 您将这些脉冲用于哪个应用程序?
此致、
Uttam Reddy Pailla