This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:将"older"基于 SysConfig 的示例 projest 与 CCS12配合使用

Guru**** 2755495 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1226200/tms320f28386d-using-older-sysconfig-based-example-projest-with-ccs12

器件型号:TMS320F28386D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

在导入 C2000ware 并尝试构建示例(在本例中为 F2838x 的 HRPWM 示例)并使用 SysConfig 进行引脚多路复用和外设配置后、出现以下错误:  

错误:C2000 SysConfig 版本4.03.00.00至少需要版本1.15.0的 SysConfig。
如需更多信息、请访问: software-dl.ti.com/.../update.html
gmake:***[BUILD-365328607]错误1
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

安装最新独立版本的 SysConfig 毫无帮助、CCS 更新中心提示无法在 CCS12上更新 SysConfig。

我弄错了吗?

THX

阿尔贝托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alberto、

    请检查 CCS 是否能够发现安装的最新 SysConfig 版本。 您可以通过 单击"CCS"->"Window"->"Preferences"->"Code Composer Studio"->"Products"来执行此操作

    此窗口列出了安装的所有产品和版本。  

    此致

    Siddharth