Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D
你好
我与链接帖子中的人有相同的问题。 我得到了 一个
值为'-183'(0xffffff49)。
标题为"SC_ERR_CTL_CBL_Break_far"。
解释如下:
控制器检测到自身较远的电缆断裂。
用户必须将电缆/仓体连接到目标。
每次我尝试对我的 TMS320F2738D-Q1芯片编程时都进行按摩。
尝试 验证我得到的是我设计的 XDS100v2
[开始]
执行命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性
[结果]
-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------
C:\Users\FALCEN~1\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ccs1230\0\0\BrdNat\testBoard.dat
-------- [打印复位命令软件日志文件]----------
此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
库构建日期为"10 2023"。
库构建时间为"17:27:27"。
库包版本为"9.11.0.00128"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------
通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
控制器为带 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
该软件针对 FTDI FT2232功能进行了配置。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
-------- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]------
没有用于编辑 JTAG TCLK 频率的硬件。
-------- [测量 JTAG TCLKR 最后输入的源和频率]----
没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。
-------- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试}-->----
此路径长度测试使用64个32位字的块。
没有记录 JTAG IR 指令路径长度。
-------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->----------
此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。
使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-183'(0xffffff49)。
标题为"SC_ERR_CTL_CBL_Break_far"。
解释如下:
控制器检测到自身较远的电缆断裂。
用户必须将电缆/仓体连接到目标。
[结束]
FTDI 芯片 EEPROM 使用 TI 提供的 xds100v2.xml 进行编程