This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D-Q1:TMS320F28384D-Q1

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218664/tms320f28384d-q1-tms320f28384d-q1

器件型号:TMS320F28384D-Q1
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

你好  

我与链接帖子中的人有相同的问题。 我得到了 一个  

值为'-183'(0xffffff49)。
标题为"SC_ERR_CTL_CBL_Break_far"。

解释如下:
控制器检测到自身较远的电缆断裂。
用户必须将电缆/仓体连接到目标。

每次我尝试对我的 TMS320F2738D-Q1芯片编程时都进行按摩。  

尝试 验证我得到的是我设计的 XDS100v2  

[开始]

执行命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性

[结果]


-------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

C:\Users\FALCEN~1\AppData\Local\TEXASI~1\
ccs\ccs1230\0\0\BrdNat\testBoard.dat

-------- [打印复位命令软件日志文件]----------

此实用程序已选择100/110/510类产品。
该实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
库构建日期为"10 2023"。
库构建时间为"17:27:27"。
库包版本为"9.11.0.00128"。
库组件版本为'35.35.35.5.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

-------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
控制器为带 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
该软件针对 FTDI FT2232功能进行了配置。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

-------- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]------

没有用于编辑 JTAG TCLK 频率的硬件。

-------- [测量 JTAG TCLKR 最后输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

-------- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试}-->----

此路径长度测试使用64个32位字的块。

没有记录 JTAG IR 指令路径长度。

-------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->----------

此测试将使用64个32位字的块。
此测试将只应用一次。

使用0xFFFFFFFF 执行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0

-------- [出现错误且此实用程序已中止]--------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-183'(0xffffff49)。
标题为"SC_ERR_CTL_CBL_Break_far"。

解释如下:
控制器检测到自身较远的电缆断裂。
用户必须将电缆/仓体连接到目标。

[结束]

FTDI 芯片 EEPROM 使用 TI 提供的 xds100v2.xml 进行编程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会仔细研究这件事,并与你回去

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael,

    您是否也提供了独立的 JTAG 仿真器?  我只是想确保我们使用它进行连接、这样可以正常工作、排除设备状态等干扰。

    从 XDS 到目标的电缆非常长时、通常会发生电缆中断错误、因为这是在您的 PCB 上、我假设这不是问题。  您能否评论一下 XDS100相对于 C2000 MCU 的布线长度和并置?

    为了进行调试、是否可以绕过隔离器并将其从公式中删除?

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速 回答。 很遗憾、我没有 TI 的独立 JTAG、 我只有一个 ST 链接。 我认为这不是 C2000的问题、因为当我连接 LAUNCHXL-F28379D 并且未连接 C2000时、会产生错误按摩  

    连接到目标时出错:
    (错误-2131 @ 0x0)
    无法访问设备寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
    (仿真软件包8.3.0.00003)

    这也是我的预期、当我也不为 C2000供电、只尝试 通过 XDS100对其进行编程、但我得到了相同的结果  

    控制器检测到自身较远的电缆断裂。
    用户必须将电缆/仓体连接到目标。

    所以我认为这是 XDS100的一个问题。

    对于布线 长度 、我的板具有与 LAUNCHXL-F28379D 相同的外形、因此可能为 4-5厘米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、感谢这里的细节。  是否有可能绕过隔离器来排除这些隔离器?

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在有测试它,没有区别相同的误差 为 befor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael,

    这样做非常感谢、电缆断开是一个非常具体的错误、因此当您使用 PCB 板载 Soln 时会出现这种错误、我感到很惊讶。

    您能否查看该编程文件与您拥有的文件是否有任何不同(或提供不同的结果)。  这有一个批处理文件、因此您应该只能执行.bat、而不是使用 F/MPROG 实用程序。

    e2e.ti.com/.../5468.xds100v2_2D00_FT_5F00_Prog_5F00_v2.2.zip

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、感谢您的帮助、我遇到了与 bevor 相同的批处理文件错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    附加的波形 使其看起来像是来自 FTDI 芯片的正确信号、但没有来自 C2000器件。  您的 C2000器件是否可能已损坏? 您能否检查电源引脚和复位引脚上的电压? 我还想知道在测试与器件的连接时 TRSTn JTAG 信号看起来是什么样的。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我今天尝试捕获 TRSTn 信号时、我遇到了另一个错误

    [开始]

    执行命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性

    [结果]


    -------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

    C:\Users\FALCEN~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    ccs\ccs1230\0\0\BrdNat\testBoard.dat

    -------- [打印复位命令软件日志文件]----------

    此实用程序已选择100/110/510类产品。
    该实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
    库构建日期为"10 2023"。
    库构建时间为"17:27:27"。
    库包版本为"9.11.0.00128"。
    库组件版本为'35.35.35.5.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    -------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

    通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
    控制器为带 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
    该软件针对 FTDI FT2232功能进行了配置。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    -------- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]------

    没有用于编辑 JTAG TCLK 频率的硬件。

    -------- [测量 JTAG TCLKR 最后输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    -------- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试}-->----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试失败。
    JTAG IR 指令扫描路径卡在零。

    JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
    JTAG DR 旁路扫描路径卡在零。

    -------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->----------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    测试1字0:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字1:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字2:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字3:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字4:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字5:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字6:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字7:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    提供了前8个错误的详细信息。
    实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:1
    使用0x00000000进行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    其中一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG IR 完整性扫描测试失败。

    -------- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试-------------------------------------------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    测试1字0:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字1:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字2:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字3:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字4:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字5:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字6:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    测试1字7:已扫描出0xFFFFFFFF 并已扫描到0x00000000。
    提供了前8个错误的详细信息。
    实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:1
    使用0x00000000进行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    其中一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

    [结束]

    所以我认为现在  XDS100v2是有效的,但芯片剂量没有办法来检查什么是错误的? 或者我的原理图中是否有错误? 除非 我尝试对其进行编程、否则我在 XRS_N 上的 LED 会亮起、即使我复位芯片、LED 也会熄灭并保持熄灭。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael,

    在测试连接或尝试连接到 C2000器件时、您仍然能够提供 TRSTn 信号的示波器屏幕截图。  

    另外、我认为该 Conn_ARM_JTAG_SWD_10器件未包含在上一次的原理图屏幕截图中。 该器件的用途是什么?该复位信号来自哪里?  

     

    此外、很高兴看到 XRSn 上的 LED 亮起、但您还可以使用示波器来监控 XRSn 引脚? 我很想知道它是一直很高、还是每50毫秒左右会下降一次。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、  

    黄线是 TRSTn 信号、绿色是 ERRORSTS、抱歉、在上一篇文章中、我的 LED 位于  ERRORSTS 上 、但 XRSn 保持恒定600mV。 有时、我的 ERRORSTS 信号有时为1.2V 至400mV。

    [开始]

    执行命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatfilename%-RV -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性

    [结果]


    -------- [打印主板配置路径名}-->--------------------

    C:\Users\FALCEN~1\AppData\Local\TEXASI~1\
    ccs\ccs1230\0\0\BrdNat\testBoard.dat

    -------- [打印复位命令软件日志文件]----------

    此实用程序已选择100/110/510类产品。
    该实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
    库构建日期为"10 2023"。
    库构建时间为"17:27:27"。
    库包版本为"9.11.0.00128"。
    库组件版本为'35.35.35.5.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    -------- [打印重设命令硬件日志文件]----------

    通过切换 JTAG TRST 信号可重置扫描路径。
    控制器为带 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(无电缆)。
    该软件针对 FTDI FT2232功能进行了配置。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    -------- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]------

    没有用于编辑 JTAG TCLK 频率的硬件。

    -------- [测量 JTAG TCLKR 最后输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    -------- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试}-->----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试失败。
    JTAG 红外指令扫描路径固定在1。

    JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
    JTAG DR 旁路扫描路径固定为1。

    -------- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试}-->----------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000进行测试。
    测试2字0:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字7:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    提供了前8个错误的详细信息。
    实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    其中一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG IR 完整性扫描测试失败。

    -------- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试-------------------------------------------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    此测试将只应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 执行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0
    使用0x00000000进行测试。
    测试2字0:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字1:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字2:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字3:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字4:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字5:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字6:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    测试2字7:已扫描出0x00000000并已扫描到0xFFFFFFFF。
    提供了前8个错误的详细信息。
    实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2进行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    其中一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

    [结束]

    它现在说测试2而不是测试1有什么区别?

    Conn_ARM_JTAG_SWD_10 是其他编程器 的解决方案、但 openocd 不支持芯片、因此目前不会填充该芯片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试2指的是第一个失败的 IR 测试。 由于 TDO 始终为高电平、所以它通过了测试1、该测试使用0xFFFFFFFF 作为测试字。 上次、测试1由于某种原因通过、因此 TDO 可能卡在低电平、而不是卡在高电平。

    从示波器屏幕截图可以看出、TRSTn 大约为1V。 是这样、还是我从屏幕上误读了设置? 另外、关于 ERRORSTS 引脚、您是否检查了是否已向您的所有器件接地引脚和电源引脚施加了正确的电压? 您还可以检查 XRS 引脚上的行为吗?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在上一张图片中、电压设置为 ti 1V/dev、因此 TRSTn 为0V 或3.2V。  

    因此我测量了电源电压、它们在3.2V 和1.2V 下可以正常锁定

    我还测量了 Errorsts 和 XRS 信号

    此信号允许多大电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果以前没有对器件进行编程、则 XRSn 引脚预计为3.3V 左右、偶尔会变为低电平、ERRORSTS 引脚可能变为低电平。  我必须查看导致在示波器屏幕截图中看到该行为的可能原因。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试使用上拉电阻器强制 TRSTn 为高电平? 如果这会改变行为、我会很好奇。 否则、我 认为下一步会尝试 更换 C2000器件。

    此致、

    Ben Collier