Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28062 嗨、C2000团队:
我有一个客户将 TMS320F28062用于一个项目、他们目前使用一个10MHz 振荡器作为 XCLKIN 输入。 出于 EMI 目的、他们希望切换到10MHz 展频振荡器以降低噪声。
此 MCU 系列是否支持将其用作 XCLKIN 输入源?
此致、
Matt Calvo