This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:是否支持扩频时钟输入?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1225180/tms320f28062-spread-spectrum-clock-input-supported

器件型号:TMS320F28062

嗨、C2000团队:

我有一个客户将 TMS320F28062用于一个项目、他们目前使用一个10MHz 振荡器作为 XCLKIN 输入。 出于 EMI 目的、他们希望切换到10MHz 展频振荡器以降低噪声。

此 MCU 系列是否支持将其用作  XCLKIN 输入源?

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我们的 C2000 MCU 不支持 SS 振荡器输入。  此处需要考虑的问题是、使用 SS 输入时、用于倍乘高达90MHz 的 PLL 可能无法正常工作。  

    我不确定其实用性、但如果客户能找到希望使用器件并绕过 PLL 的频率范围内的 SS 振荡器、那么这是可以接受的。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我会将此信息传达给我的客户、并通知他们在该主题中备注、以及他们可能遇到的任何后续问题。

    此致、

    马特