This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:系统时钟和闪存设置

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224756/tmdscncd28379d-system-clock-and-flash-setting

器件型号:TMDSCNCD28379D

大家好、我最近使用 TMDSCNCD28379D 控制卡开发了一个新项目

根据我之前开发 F28069的经验、我知道我必须首先进行一些设置
1.使用外部振荡器并确保其 PLL 设置正确
2.要使用获取模式(独立于闪存),SW1必须设置为1,1
3.将一些时间关键的程序移至 RAM


首先、我在 F2837xD_SYSCTRL.c 中发现

#ifdef _LAUNCHXL_F28379D
    InitSysPll(XTAL_OSC,IMULT_40,FMULT_0,PLLCLK_BY_2);
#else
    InitSysPll(XTAL_OSC, IMULT_20, FMULT_0, PLLCLK_BY_2);
#endif // _LAUNCHXL_F28379D

我想由于我正在使用控制卡、它将运行代码的其他部分
计算后、PLLSYSCLK =(XTAL_OSC)*(IMULT + FMULT)/(PLLSYSCLKDIV)=20MHz * 20/2=200MHz

如果我误解了任何内容、请告诉我。

此外、如何确保不会在哪个文件中显示#define _LAUNCHXL_F28379D?

其次、我已将 SW1调整为正确的设置、还确保了"构建配置"设置为"闪存构建"(链接至2837xD_FLASH_lnk_cpu1.cmd 和 F2837xD_Heads_nonBIOS_cpu1.cmd)

是否需要其他设置?

第三、也在 F2837xD_SYSCTRL.c 中找到以下代码

#ifdef _FLASH
    //
    // Copy time critical code and Flash setup code to RAM. This includes the
    // following functions: InitFlash()
    //
    // The  RamfuncsLoadStart, RamfuncsLoadSize, and RamfuncsRunStart
    // symbols are created by the linker. Refer to the device .cmd file.
    //
    memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize);

    //
    // Call Flash Initialization to setup flash waitstates. This function must
    // reside in RAM.
    //
    InitFlash();
#endif






#ifndef _FLASH
    //
    // Call Device_cal function when run using debugger
    // This function is called as part of the Boot code. The function is called
    // in the InitSysCtrl function since during debug time resets, the boot code
    // will not be executed and the gel script will reinitialize all the
    // registers and the calibrated values will be lost.
    //
    Device_cal();
#endif

我还想知道如何确保已定义_FLASH、以及它将显示在哪个文件中
此外、当使用 F28069时、我必须定义哪些程序 需要 移入 RAM、如下所示
#pragma CODE_SECTION(cpu_timer0_isr, "ramfuncs");
#pragma CODE_SECTION(cpu_timer1_isr, "ramfuncs");
#pragma CODE_SECTION(adc_isr, "ramfuncs");
#pragma CODE_SECTION(ecap_isr,"ramfuncs");
#pragma CODE_SECTION(InitAdc, "ramfuncs");
#pragma CODE_SECTION(AdcConversion,"ramfuncs");

我是否需要将其添加到 F28379D 的程序中? 我在 F2837xD_SYSCTRL.c 中找到的代码最相似

#ifndef __cplusplus
    #ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
        #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
            #pragma CODE_SECTION(InitFlash, ".TI.ramfunc");
            #pragma CODE_SECTION(FlashOff, ".TI.ramfunc");
        #else
            #pragma CODE_SECTION(InitFlash, "ramfuncs");
            #pragma CODE_SECTION(FlashOff, "ramfuncs");
        #endif
    #endif
#endif


如果有人可以帮助我澄清这将是一个很大的帮助,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于_LAUNCHXL_F28379D 和_FLASH、这些将被添加到项目属性的编译器选项下的预定义符号中(右键单击项目并选择属性、此时会显示以下对话框)。  当你选择闪存构建选项时、它将在如下所示的预先定义的中填充_FLASH。  如果您希望针对 LaunchPad 进行配置、则可以将上述内容添加到同一个列表中(也可以进行构建配置来支持该功能)。

    对于需要从 RAM 复制/运行的函数、您已经正确定义了 pragma code_section、但您还需要定义.cmd 文件中使用的闪存/ram。

    下面是.cmd 实现的一个示例。  这将加载到 FLASHE 存储器、但将从 RAML1运行。  您可以更改此设置以使其与您想要使用的 F2837x 上的存储器相匹配。  binit 行负责将代码从闪存复制到 RAM 作为引导初始化的一部分、因此您不必在 main.c 中调用 memcopy

    ramfuncs      :  LOAD = FLASHE,
                               RUN >> RAML1 
                               table(BINIT)
                               PAGE = 0
    .binit > FLASHE

    此致!

    Matthew