主题中讨论的其他器件:AFE031
大家好
我要使用 EABI 输出格式为我的项目使用 AFE031。
但是、它在 TI 代码中是旧格式。 请告知如何在 EABI 构建中获取库
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我要使用 EABI 输出格式为我的项目使用 AFE031。
但是、它在 TI 代码中是旧格式。 请告知如何在 EABI 构建中获取库
谢谢
尊敬的 HK:
我认为 EABI .lib 文件已经提供给您。 请参阅下面的先前 E2E、Matt 的回复中仍附有文件。
您还需要其他资源吗?
此致!
Kevin 老师
尊敬的 HK:
自上次以来没有更新。 但是、我们已将源/项目文件放在了 MySecureSW 项目中、不确定是否已经有了源/项目文件。
在情况下、我更新了您对项目的访问权限。 使用以下链接下载"C2000-AFE031_FSK_RX_SOURCE"工程。
此致!
Kevin 老师
尊敬的 HK:
我相信如果输入信号和配置的 PGA 增益允许、AFE031可以输出>3.3V 的信号。 您看到的方波可能是 ADC 输入电压被 C2000或某些外部电路钳制导致的、这种情况不太好。
您应该始终确保 C2000 ADC 的输入信号处于0~3.3V 输入范围内、超出此范围可能会损坏器件。 这可能需要在软件中实施自动增益控制功能。 有关类似详细信息、请参阅 SPRAC94应用手册的第5.3.2节"自动增益控制(AGC)"。
此致!
Kevin 老师