This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:AFE031 FSK 库

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1222703/tms320f280025c-afe031-fsk-library

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:AFE031

大家好

我要使用 EABI 输出格式为我的项目使用 AFE031。

但是、它在 TI 代码中是旧格式。 请告知如何在 EABI 构建中获取库

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HK:

    我认为 EABI .lib 文件已经提供给您。 请参阅下面的先前 E2E、Matt 的回复中仍附有文件。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/990015/tms320f280025c-tms320f280025c

    您还需要其他资源吗?

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该库是否有任何更新版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HK:

    自上次以来没有更新。 但是、我们已将源/项目文件放在了 MySecureSW 项目中、不确定是否已经有了源/项目文件。

    在情况下、我更新了您对项目的访问权限。 使用以下链接下载"C2000-AFE031_FSK_RX_SOURCE"工程。

    https://myportal.ti.com/portal/dt?lt=myti&provider=TIPassLoginSingleContainer&j5=2&j3=1&goto=https%3A%2F%2Fwww.ti.com%3A443%2Fsecuresoftware%2Fdocs%2Fsecuresoftware.tsp

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    最后一个问题。 如果我将 RX 增益设置为高电平并导致 PLC 信号饱和、例如信号变为方波、而不是正弦波。 这是否会导致错误解码信号的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HK:

    您是否意味着要沿 RX 路径设置 AFE031的 PGA 增益? 或别的什么东西? 不确定信号如何饱和到方波。

    C2000 ADC 的满量程范围为0-3.3V。 输入信号不应超过此范围。

    此致!

    Kevin 老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、如果我将 RX 增益 rxPGA_1和 rxPGA_2设置得非常高、并导致来自 rx_PGA2_out 的信号饱和。 当然、它最大3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HK:

    我相信如果输入信号和配置的 PGA 增益允许、AFE031可以输出>3.3V 的信号。 您看到的方波可能是 ADC 输入电压被 C2000或某些外部电路钳制导致的、这种情况不太好。

    您应该始终确保 C2000 ADC 的输入信号处于0~3.3V 输入范围内、超出此范围可能会损坏器件。 这可能需要在软件中实施自动增益控制功能。 有关类似详细信息、请参阅 SPRAC94应用手册的第5.3.2节"自动增益控制(AGC)"。

    此致!

    Kevin 老师