This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:F28386S 在上电时未启动

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224676/tms320f28386s-f28386s-did-not-boot-up-when-power-up

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

我们在设计中使用的是 TMS320F28386S。 我们发现、在制造的五个电路板中、有三个电路板在上电后直到手动复位后才能启动。 这是新的一批生产、我们在前一批中没有看到这个问题。 我们想知道您是否能够提供有关可能导致此问题的原因的任何信息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位电路的设计中可能存在一些边缘性。 您是否愿意与我秘密共享复位电路? 您还可以捕获正常电路板和可疑电路板的 VDDIO、VDD 和-XRS 引脚的上电复位波形、并查看电路板上电的方式是否存在失调。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 如何上传文件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需在"回复"窗口中拖放图像文件即可。 您可以通过私人消息共享原理图。 为此,请接受我发送给您的友谊请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受了朋友的请求。 我该如何私下告诉你?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形没有帮助。 除非每张图片都清楚注明了测试条件、否则我不知道自己在看什么。 此外、波形不应相互重叠。 请将此表单保存到 USB 记忆棒、然后将该文件附加到帖子、而不是拍照。 这样、图像分辨率将好得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已接受友谊请求。 如何私下向您发送消息?

    我给您发送了一条私密消息。 你可以回复这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到您之前的批次没有问题、并且您在当前批次中仅在5个电路板中的3个电路板中看到了问题。 这表明设计没有什么大错特错、但硬件或软件可能存在一定的边缘性。 我没有发现加电波形或原理图有任何问题。 在没有访问硬件的情况下、我只能提供调试建议:

     

    1. 3.3V 和1.2V 电源轨是否具有所需的拉电流能力? 在上电期间"耗尽"器件可能会导致不可预测的行为。
    2. 功率级是否有足够的裕度来满足系统的浪涌电流需求?
    3. 是否遵循所需的电源时序?
    4. XRS 引脚是否由开漏(OD)输出驱动?
    5. 当器件结束复位时、引导模式选择(BMS)引脚是否处于预期电平? 错误的引脚电平将强制器件进入某些其他引导模式、而不是闪存。 这可能会被解释为器件故障、而器件只是在其他一些引导模式中循环运行。
    6. 如果您刷写类似"Blinky"的简单 C2000ware 示例、器件是否正确启动?
    7. 示例代码可以在 RAM 中正常工作吗? 如果它的确如此并且仅在闪存运行时有一个问题、它也许指向 RAM 中的一些已初始化常量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的建议。 我们注意到的一件事是、三个电路板中有两个有问题、如果我们在初始上电(但未启动)后快速关闭电源再重新打开、电路板将正确启动、我们可以启动。 此信息对调试有帮助吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图没有显示如何从引导模式选择角度处理引导模式选择(BMS)引脚(GPIO72和 GPIO84)。 这里显示了它们与 SDRAM 和 RS485芯片的连接、但它们在加电期间处于什么状态? 上电期间、请捕获以下内容:1.2V、-XRS、GPIO72和 GPIO84。 在正常和糟糕的上电情况下都能捕获此值。  

    自昨天的帖子起:  

    当器件结束复位时、引导模式选择(BMS)引脚是否处于预期电平? 错误的引脚电平将强制器件进入某些其他引导模式、而不是闪存。 这可能会被解释为器件故障、而器件只是在其他一些引导模式中循环运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 BMS 的信息、请向他咨询。 我认为我们的固件已将 BMS 更改为不同的 GPIO 引脚、但我需要与固件工程师进行确认。 BMS 可以更改为不同的 GPIO 引脚、对吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可在此器件上重新分配 BMS 引脚。