主题中讨论的其他器件: C2000WARE
我们在设计中使用的是 TMS320F28386S。 我们发现、在制造的五个电路板中、有三个电路板在上电后直到手动复位后才能启动。 这是新的一批生产、我们在前一批中没有看到这个问题。 我们想知道您是否能够提供有关可能导致此问题的原因的任何信息。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在设计中使用的是 TMS320F28386S。 我们发现、在制造的五个电路板中、有三个电路板在上电后直到手动复位后才能启动。 这是新的一批生产、我们在前一批中没有看到这个问题。 我们想知道您是否能够提供有关可能导致此问题的原因的任何信息。 谢谢你。
我已接受友谊请求。 如何私下向您发送消息?
我给您发送了一条私密消息。 你可以回复这个。
您提到您之前的批次没有问题、并且您在当前批次中仅在5个电路板中的3个电路板中看到了问题。 这表明设计没有什么大错特错、但硬件或软件可能存在一定的边缘性。 我没有发现加电波形或原理图有任何问题。 在没有访问硬件的情况下、我只能提供调试建议:
您的原理图没有显示如何从引导模式选择角度处理引导模式选择(BMS)引脚(GPIO72和 GPIO84)。 这里显示了它们与 SDRAM 和 RS485芯片的连接、但它们在加电期间处于什么状态? 上电期间、请捕获以下内容:1.2V、-XRS、GPIO72和 GPIO84。 在正常和糟糕的上电情况下都能捕获此值。
自昨天的帖子起:
当器件结束复位时、引导模式选择(BMS)引脚是否处于预期电平? 错误的引脚电平将强制器件进入某些其他引导模式、而不是闪存。 这可能会被解释为器件故障、而器件只是在其他一些引导模式中循环运行 。