请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D
否则、我希望"float32_t"是32位/4字节。 在查看存储器分配时、包括在"Expressions"窗口中、它看起来略有不同。 看看下面的屏幕截图、该数组的每个元素都占用"2"地址。 浮点0例如0x17200和0x17201。 浮点1从0x17202开始。

我还认为、由于这是一个16位 MCU、因此每个地址可能都是针对一个16位字。 是这样吗? (抱歉、根据我与其他供应商合作的经验、无论微控制器是16位还是32位等、地址都是按字节排列的。)
谢谢!