This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:C2000上的 float32_t 的大小

Guru**** 2549130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1224195/tms320f28379d-size-of-float32_t-on-c2000

器件型号:TMS320F28379D


否则、我希望"float32_t"是32位/4字节。  在查看存储器分配时、包括在"Expressions"窗口中、它看起来略有不同。  看看下面的屏幕截图、该数组的每个元素都占用"2"地址。  浮点0例如0x17200和0x17201。  浮点1从0x17202开始。   

我还认为、由于这是一个16位 MCU、因此每个地址可能都是针对一个16位字。  是这样吗?  (抱歉、根据我与其他供应商合作的经验、无论微控制器是16位还是32位等、地址都是按字节排列的。)

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    Unknown 说:
    我还认为由于这是一个16位 MCU、因此每个地址可能对应一个16位字。  是这样吗?

    是的、您的理解是正确的。 每个存储器地址为1个字、为16位。

    此致、

    Omer Amir