This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:PMSM 的失调电压校准-不起作用

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8300DIPW-EVM, DRV8300, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1223403/launchxl-f280049c-offset-calibration-for-pmsm---not-working

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8300、 DRV8305

大家好!

我将 F280049C-Launchpad 与 DRV8300DIPW-EVM 驱动器配合使用。

我想针对 PMSM 的位置校准霍尔偏移。 我为这个姿势找到了这个 Simulink-model "PMSM 电机的霍尔偏移校准"

唯一的区别是我使用的是 DRV8300、而不是 DRV8305。 在本例中、我不需要使能引脚等、但电机未启动、尽管引脚配置应该可以。

我在 DRV8300的输入端测量了 PMW 输入、看起来不错。 GPIO 以3.3V 电压切换、但在栅极驱动器的输出端、我看不到任何 PWM 信号。 感觉好像它需要一些使能信号、但驱动器上没有任何使能引脚。  

我还应该检查什么?

仅供参考:霍尔传感器正在工作、当我手动旋转电机时可以看到定位信号。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否使用 Simulink 模型生成的代码?  您可能也会在 Mathworks 技术论坛上提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 Simulink 模型生成的代码。 确切的模型是" MCB_PMSM_HALL_OFFSET_f280049C"

    也在 Mathworks 论坛上提出过它的问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 请 在 Mathworks 论坛上不断询问此问题。