请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F280049C 主题中讨论的其他器件:DRV8300、 DRV8305
大家好!
我将 F280049C-Launchpad 与 DRV8300DIPW-EVM 驱动器配合使用。
我想针对 PMSM 的位置校准霍尔偏移。 我为这个姿势找到了这个 Simulink-model "PMSM 电机的霍尔偏移校准"
唯一的区别是我使用的是 DRV8300、而不是 DRV8305。 在本例中、我不需要使能引脚等、但电机未启动、尽管引脚配置应该可以。
我在 DRV8300的输入端测量了 PMW 输入、看起来不错。 GPIO 以3.3V 电压切换、但在栅极驱动器的输出端、我看不到任何 PWM 信号。 感觉好像它需要一些使能信号、但驱动器上没有任何使能引脚。
我还应该检查什么?
仅供参考:霍尔传感器正在工作、当我手动旋转电机时可以看到定位信号。
谢谢!