This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:XRS 引脚 RC 要求

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1219840/tms320f28335-xrs-pin-rc-requirement

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28335

尊敬的 Champ:

   kΩ Piccolo 器件,我可以在数据表中找到 XRS 外部 RC 要求,如:2.2 kΩ 至10 μ F,应为100nF 或更小。

但我找不到这种信息。 在 F28335数据表中、我是否可以知道对此 RC 值的任何要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我们的主题专家不在办公室。 请预计星期四之前回复。 感谢您的耐心。

    此致
    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我很肯定同样的价值观也会适用、但您可以随时等待 SME 给您更明确的答案。  尽管如此、根据  TMDSCNCD28335的原理图、可以从轶事中观察到、100nF 的2.2kΩ Ω 应该足够:

     

    顺便说一下、这是一个新项目吗?  如果是、我可以问是什么把客户吸引到了 TM320F28335? 这是一个很棒的器件、我们没有停产的计划、但我们有几款较新的器 、这些器件提供更强大的器件培训以及 SysConfig 等易于使用的开发工具、并且可能甚至可以降低 TM320F28075等系统成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    这是 MP 项目。 客户希望确保其用例没有任何风险。

    客户外部 RC 为:R 为5.1K、C 为1uF。

    我很 好奇,基于下面看门狗方框图,WDRSTn 是和 XRSn 输出内核重置,为什么 RC 仍然有这种要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、我们将允许 SME 确认何时返回、但将上拉电阻器和电容器接地可提供噪声保护、防止可能干扰器件复位。  如果电阻过强、F28335器件可能无法充分管理复位、但如果过弱、XRSn 引脚可能更容易受到噪声的影响、从而导致意外复位。  电容器的值将决定 RC 时间内容、该时间内容可能影响内部看门狗复位功能、即将器件保持在清除器件复位所需的时间内。

    这是 MP 项目。 客户希望确保其用例没有任何风险。[/报价]

    好的、谢谢您告诉我。  如前所述、F28335是绝佳选择!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Huihuang,

       您正在查找的答案已找到 纹波。 首先、它是为了将 WD 与其他形式的复位区分开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haressh,

    您可以帮助解答以下问题吗?

    F28035和 F28335之间的看门狗是相同的? 这是   F28335?的 XRS 外部 RC 要求

    2. 客户用例是否有风险?   F28335外置 RC 是:R 为5.1K,C 为1uF。

    3.我理解 RC 是从其他形式的复位决定 wd-inied-reset ,但除了 WDFLG ,任何风险 WDRST 失败的客户用例.: F28335 ,外部 RC 是:R 是5.1k, C 是1uF .

    4.from 上面看门狗方框图 ,似乎 RC 值对 内核复位没有影响,我可以知道我的理解是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haressh,

    还有一个问题:

        kΩ F28035和 F28335中的看门狗是一样的,我们是否需要在 F28335数据表中添加 XRS 外部 RC 要求 kΩ,如:2.2 μ s 到10 μ s , 应为100nF 或更小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Huihuang,不幸的是, Hareesh 不得不多休息几天。  所提供的线程 Hareesh 确实表明了 F28035和 F28335之间的 WD 是相同的。  电阻器/电容器指导的主要目的 是区分不同的复位类型、这些类型对于具有内部 BOR 复位功能的 F28035可能更关键。  如果客户不关心区分复位、我认为上拉电阻较弱不会是问题。  明天我会尝试得到更具体的答案。  您能解释一下客户如何在其系统中驱动 XRSn 吗?  他们是否有监控电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    是的,客户有外部主管,所以主要的问题将是 WDRST 有问题或没有  ,如果 F28335外部 RC 是:R 是5.1K , C 是1uF。

    客户无需 区分不同的复位类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Huihuang、我很确定这些值对 WD 来说不会是问题、但此时我认为最好等待 Hareesh 回来回答上面1-4的问题。  对于给您带来的不便、我深表歉意、感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.看门狗在 F28035和 F28335中是相同的? 这是   F28335的 XRS 外部 RC 要求?

    WD 电路是相同的。 重要的是要满足 tw (RSL1)要求、如 www.ti.com/SPRS439第50页所示。 这将确保干净的 POR。 如果区分 WD 复位和其他类型的复位在应用中很重要、那么我在网页中指出的 R 和 C 值也变得很重要。

    2.  客户用例是否有风险?   F28335,外部 RC 是:R 是5.1K,C 是1uF。[/报价]

    它符合 tw (RSL1)。 如果复位区分很重要、则需要像我在该网页中解释的那样评估上升时间。

    3.i 了解 RC 如何从其他形式的重置中删除 WD 与 INDIATed-RESET,但 WDFLG 除外,在客户使用案例中 WDRST 的任何风险都失败:F28335,外部 RC 是:R 是 5.1K,C 是1uF。

    我已向设计确认、RESET 将在器件内部正确传播。

    4.from 上面看门狗方框图 ,似乎 RC 值对 内核重置没有影响,我可以知道我的理解是否正确吗?

    这只是一个符号框图、而不是该设计的精确门级描述。 但是、如上所述、RESET 将在内部正确传播。

    XRS 引脚必须由来自 SVS 的 OD 输出驱动、这一点很重要。

    [/quote]