This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:使用 Uniflash 和 xds110调试探针更新280023的程序速度太慢

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218545/tms320f280023-it-is-too-slow-to-update-program-for-280023-with-uniflash-and-xds110-debug-probe

器件型号:TMS320F280023
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我使用 xds110调试探针在 uniflash 下载 280023与 HEXes 在 cjtag 模式,

该过程的时间  大约为5分钟、 比在 JTAG 模式下使用28035的情况要长得多。

当此器件被用来在线调试时、这个过程与28035没有什么不同。

因此、问题是下载过程是正常的还是有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emerson:

    请查看此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/904312/faq-how-can-we-improve-the-flash-tool-performance

    谢谢。此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vamsi:

    您共享的基准涉及 JTAG、但不涉及 cjtag、而具有 JTAG 的基准则没有 cjtag 问题。  

    我只是想知道在 cjtag 模式下下载程序的持续时间是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的艾默生:

    您使用的 cjtag TCLK 速度是什么? 这可能会影响速度。  

    下面是使用1MHz 的示例、采用此配置大约需要不到10秒的时间。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jack。

    可以在 CCS 中找到连接属性、该文件的扩展名为 ccxml、如

    但在 uniflash 上、如何查找您共享的设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="544501" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218545/tms320f280023-it-is-too-slow-to-update-program-for-280023-with-uniflash-and-xds110-debug-probe/4601015 #4601015"]但是在 uniflash 上如何查找您共享的设置?  [/报价]

    您可以使用以下选项指定使用 CCS to UniFlash 创建的相同 CCXML 文件:

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以更改配置、我在上图中突出显示了这一点。 使用"Fixed with user specified value"。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我做了你之前的期望,它没有提高性能.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些尝试和错误,最终的本质的运作,我认为已经找到:

    root 是十六进制文件本身的格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根目录是十六进制文件本身的格式。

    您能否提供有关您是如何得出此结论的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以

    我发现在几个场景它起作用:

    *。输出  

    *。hex 设置为 Motorola s hex m = 2 memedith = 16 romwidth = 16  

    *。hex 设置为 Intel hex  memedith = 16 romwidth = 16  

    *。hex 设置为扩展的 Tektronix  memedith = 16 romwidth = 16  

    我真的很困惑、即使是 TI 自己的十六进制格式文件也不支持该功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现在几个场景它起作用:

    *。输出  

    *。hex 设置为 Motorola s hex m = 2 memedith = 16 romwidth = 16  

    *。hex 设置为 Intel hex  memedith = 16 romwidth = 16  

    *。hex 设置为扩展的 Tektronix  memedith = 16 romwidth = 16  

    [/报价]

    那么、这些格式快速加载/闪存、但其他格式(如 TI-TXT)需要5分钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是

    大多数其他函数会遇到失配校验和