This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:关于 SCI 通信

Guru**** 2508675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1216504/tmdscncd28388d-about-sci-communication

器件型号:TMDSCNCD28388D

当执行 SCI 通信时、如果在末尾发送多个带有多个空值的数据段、则会出现数据无法正常接收的问题。


SCI 端口寄存器的复位不会解决问题。

由于在复位 CPU 并重新执行后可以正常接收数据、因此认为原因是 SCI 驱动程序。

可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

      

    感谢您的提问。

    我立即怀疑的是下面这个主题中的最后一个"建议答案": https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1198816/tms320f280025-sci-communications-byte-timing

      

    基本上、如果您要背靠背发送大量数据(使用中断、特定情况下仅发生中断)、C2000器件必须接收数据字节之间有2个停止位的数据。 原因在该主题中进行了说明。

      

    在向 C2000器件发送数据时、请向 C2000器件发送2个停止位。 请告诉我这是否解决了此问题!

      
    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vince。
    感谢您的回答。

    首先、我将停止位设置为2、这样该方法没有解决问题。
    另外、即使速度降低到9600bps、结果也没有变化、因此事实证明这不是速度问题。

    我的 SCI 设置是115200bps、字大小8位、秒2位、偶校验。
    我要发送到 SCI 端口的数据是 ASCII 字符串和二进制数据的组合。
    下面是一个示例命令。
    例如、<53><49><47><3A><4D><4E><49><02><00><00><00><00><00>

    首先、数据传输/接收使用通用 LAN 串行适配器与 PC 通信。
    数据接收频率使得上述命令每3秒发出一次。

    然后、数据采集使用 FIFO 中断每个字符并将其存储在其自己的缓冲区中。
    之后、使用计时器实现超时并执行任务处理。

    事件发生后、从 LAN 串行适配器执行一次传输。
    在接收操作中、任务处理被输入两次。
    当我检查数据时、第一次在中途收到命令、第二次收到的却没有正常数据。 (或无数据)
    关于开始时问题的内容、执行上述命令大约8次即会发生此问题。
    有其他命令、但我认为其他命令不太可能导致问题、因为只有很少的0x00数据为 NULL。

    谢谢你。
    Ryo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    首先,我将停止位设置为2,这样该方法就不能解决问题。
    此外,即使速度降低到9600bps ,结果没有改变,因此它证明这不是一个速度问题。[/报价]

    正如我在该线程中提到的、这不是波特率速度的问题、而是计时的问题。 使用少于2个停止位的时间是问题所在。 您可以使用4800或更低的波特率、并且仍然可以看到此问题。

    我将停止位设置为2

    如果您在 C2000器件上设置了2个停止位、这不会解决问题。

    您必须在另一个器件(PC)上设置2个停止位。

    此致、

    Vince

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vince。
    PC 端的停止位也设置为2进行通信。
    谢谢你。
    Ryo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    在 SCI 初始化之前、您是否可以在主函数中放置一个较长的延迟(可能为10ms)?

    原因:SCI 可能在 GPIO 仍处于初始化状态时进行初始化、从而导致读取错误位。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试着在主函数上延迟一下,但情况没有改善。

    谢谢你。

    Ryo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    您能向我展示一下该问题的主要功能和示波器捕获结果吗?

    您是否也可以在问题发生时读取 SCIRXST 并从该寄存器中提供值?

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vince。
    正常时发送通信捕获、发生异常时发送捕获。

    这是我创建的应用程序正常时的通信和发生错误时的通信。

    这是正常情况下的缓冲区数据。

    这是异常时的缓冲区数据。(1次)

    这是异常时的缓冲区数据。(2次)

    发生错误时、这是寄存器的 RX 部分。

    这是与 SCI 通信相关的完整代码。

    void Hwi_PCConnect_RX(){
        char rx_data;
    //    Message_queue("PCConnect",0);
        if(Ext_File_WR_Flag||SPI_W_Flag){
            SCI_Timeout_Flag_Post(PCConnect_BASE);
            SCI_ReadChar(PCConnect_BASE,&rx_data);
            SPI_SendData_Buf[PC_Read_Count]=rx_data;
            SCI_clearInterruptStatus(PCConnect_BASE, SCI_INT_RXFF);
            if(PC_Read_Count==4095){
                if(Ext_File_WR_Flag)Semaphore_post(Semaphore_PCConnect);
                else if(SPI_W_Flag)Semaphore_post(Semaphore_SPI);
            }
            else PC_Read_Count++;
        }
        else{
            SCI_Timeout_Flag_Post(PCConnect_BASE);
            SCI_ReadChar(PCConnect_BASE,&rx_data);
            SCI_Buffer_Input(PCConnect_BASE,rx_data);
            SCI_clearInterruptStatus(PCConnect_BASE, SCI_INT_RXFF);
        }
        if((*((uint16_t*)(PCConnect_BASE+SCI_O_RXST))&(SCI_RXST_BRKDT|SCI_RXST_FE))!=0){
            SCI_disableModule(PCConnect_BASE);
            SCI_clearInterruptStatus(PCConnect_BASE, SCI_INT_RXFF | SCI_INT_TXFF | SCI_INT_FE | SCI_INT_OE | SCI_INT_PE | SCI_INT_RXERR | SCI_INT_RXRDY_BRKDT | SCI_INT_TXRDY);
            SCI_clearOverflowStatus(PCConnect_BASE);
            SCI_resetTxFIFO(PCConnect_BASE);
            SCI_resetRxFIFO(PCConnect_BASE);
            SCI_resetChannels(PCConnect_BASE);
            SCI_setConfig(PCConnect_BASE, DEVICE_LSPCLK_FREQ, PCConnect_BAUDRATE, (SCI_CONFIG_WLEN_8|SCI_CONFIG_STOP_TWO|SCI_CONFIG_PAR_ODD));
            SCI_disableLoopback(PCConnect_BASE);
            SCI_performSoftwareReset(PCConnect_BASE);
            SCI_enableInterrupt(PCConnect_BASE, SCI_INT_RXFF | SCI_INT_TXFF);
            SCI_setFIFOInterruptLevel(PCConnect_BASE, SCI_FIFO_TX5, SCI_FIFO_RX1);
            SCI_enableFIFO(PCConnect_BASE);
            SCI_enableModule(PCConnect_BASE);
        }
    }
    
    ///
    /// PCConnect_Swi_Function
    ///
    void Swi_PCConnect_WriteData(){
        if(Ext_File_WR_Flag&&Access_Mode==0) SCI_writeCharArray(PCConnect_BASE,(uint16_t*)SPI_ReadData_Buf,SPI_ReadDataSize);
        else SCI_writeCharArray(PCConnect_BASE, (uint16_t*)Ret ,Send_Byte);
    }
    
    ///
    /// PCConnect_Task_Function
    ///
    
    void Task_PCConnect(){
        uint16_t size;
        uint16_t fail_comm_size=0;
        uint16_t error=0;
        while(1){
            if(Init_Flag) break;
        }
        while(1){
            Semaphore_pend(Semaphore_PCConnect,BIOS_WAIT_FOREVER);
            Message_queue("PCConnect",3);
           do{
               if(Ext_File_WR_Flag||SPI_W_Flag){
                   if(Access_Mode){ //Write
                       PC_Read_Count++;
                       if(File_Size>PC_Read_Count)File_Size-=PC_Read_Count;
                       else{
                           PC_Read_Count=File_Size;
                           File_Size=0;
                           File_WR_EndFlag=1;
                       }
                       size=PC_Read_Count;
                       PC_Read_Count=0;
                       SD_Use_Data_Address=SPI_SendData_Buf;
                       SD_Size=size;
                       Swi_post(swi_File);
                       if(File_WR_EndFlag==1){
                           ffcio_close(SD_FileNo);
                           Ext_File_WR_Flag=0;
                       }
                   }
                   else{    //Read
                       Semaphore_post(semaphore_FileRead);
                       Semaphore_pend(semaphore_ReadWait,BIOS_WAIT_FOREVER);
                       if(File_Size>SPI_ReadDataSize)File_Size-=SPI_ReadDataSize;
                       else{
                           SPI_ReadDataSize=File_Size;
                           File_Size=0;
                           File_WR_EndFlag=1;
                       }
                       Swi_post(swi_PCConnect);
                       if(File_WR_EndFlag==1){
                           ffcio_close(SD_FileNo);
                           Ext_File_WR_Flag=0;
                           if(SD_FileNo<=1){
                               if(SD_FileNo){
                                   strcpy(FilePath,LOG_DIR);
                                   strcpy(FilePath,"LOG");
                                   strcpy(FilePath,uint16_t_to_string(Start_Count));
                                   strcpy(FilePath,".LOG");
                                   ffcio_open(FilePath,O_RDWR|O_APPEND,0);
                               }
                               else{
                                   strcpy(FilePath,STREAM_DIR);
                                   strcpy(FilePath,"STREAM");
                                   strcpy(FilePath,uint16_t_to_string(Start_Count));
                                   strcpy(FilePath,".LOG");
                                   ffcio_open(FilePath,O_RDWR|O_APPEND,0);
                               }
                           }
                       }
                   }
               }
               else{
                   command=(Module_Command){0};
                   if(fail_comm_size!=0&&PCConnect_Buf.Position<6){
                       memcpy(&PC_Readdata[fail_comm_size],PCConnect_Buf.Buf_Data,PCConnect_Buf.Position);
                       if(PCConnect_Separate_CommandData(PC_Readdata,fail_comm_size+10,&command)==0){
                              Command_queue(&command);
                       }
                       memset(PC_Readdata, 0, 400);
                       fail_comm_size=0;
    
                   }
                   else{
                       memcpy(PC_Readdata,PCConnect_Buf.Buf_Data,PCConnect_Buf.Position);
                       if(PCConnect_Separate_CommandData(PC_Readdata,PCConnect_Buf.Position,&command)==0){
                              Command_queue(&command);
                              memset(PC_Readdata, 0, 400);
                       }
                       else{
                           fail_comm_size=PCConnect_Buf.Position;
                           error++;
                       }
                   }
                   SCI_Buffer_Clear(PCConnect_BASE);
    
     //              Response_Queue(&command,1);
    
               }
           }while(0);
           if(error>1){
               SCI_disableModule(PCConnect_BASE);
               SCI_clearInterruptStatus(PCConnect_BASE, SCI_INT_RXFF | SCI_INT_TXFF | SCI_INT_FE | SCI_INT_OE | SCI_INT_PE | SCI_INT_RXERR | SCI_INT_RXRDY_BRKDT | SCI_INT_TXRDY);
               SCI_clearOverflowStatus(PCConnect_BASE);
               SCI_resetTxFIFO(PCConnect_BASE);
               SCI_resetRxFIFO(PCConnect_BASE);
               SCI_resetChannels(PCConnect_BASE);
               SCI_setConfig(PCConnect_BASE, DEVICE_LSPCLK_FREQ, PCConnect_BAUDRATE, (SCI_CONFIG_WLEN_8|SCI_CONFIG_STOP_TWO|SCI_CONFIG_PAR_ODD));
               SCI_disableLoopback(PCConnect_BASE);
               SCI_performSoftwareReset(PCConnect_BASE);
               SCI_enableInterrupt(PCConnect_BASE, SCI_INT_RXFF | SCI_INT_TXFF);
               SCI_setFIFOInterruptLevel(PCConnect_BASE, SCI_FIFO_TX5, SCI_FIFO_RX1);
               SCI_enableFIFO(PCConnect_BASE);
               SCI_enableModule(PCConnect_BASE);
               error=0;
           }
       }
    }
    
    void SCI_Buffer_Input(uint32_t Base,char Data){
        SCI_Read_Buf *buffer=0;
        buffer=SCI_Module_Identify_ReadBuf(Base);
        if(buffer->Position<SCI_BUFFER_SIZE){
            buffer->Buf_Data[buffer->Position]=Data;
        }
        buffer->Position++;
    }
    
    void SCI_Get_Buffer_String(uint32_t Base,char *Data){
        SCI_Read_Buf *buffer=0;
        buffer=SCI_Module_Identify_ReadBuf(Base);
        buffer->Buf_Data[buffer->Position]=0;
        strcpy(Data,buffer->Buf_Data);
        buffer->Position=0;
    }
    
    void SCI_Buffer_Clear(uint32_t Base){
        SCI_Read_Buf *buffer=0;
        buffer=SCI_Module_Identify_ReadBuf(Base);
        buffer->Position=0;
    }
    
    void Timer_SCI_RX_Timeout(){
        int i;
        uint32_t base;
        ti_sysbios_knl_Semaphore_Handle Semaphore=0;
        SCI_Read_Buf *buffer=0;
        for(i=0;i<4;i++){
            base=SCI_BASE[i];
            buffer=SCI_Module_Identify_ReadBuf(base);
            Semaphore=SCI_Module_Identify_Semaphore(base);
            if(buffer->RX_Flag){
                if(buffer->RX_Interval>=buffer->RX_Timeout){
                    buffer->RX_Flag=0;
                    buffer->RX_Interval=0;
                    Semaphore_post(Semaphore);
                }
                buffer->RX_Interval++;
            }
            SCI_Repeat_Send_Post(base);
        }
    }

    谢谢你。

    Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    我是专门要求的 SCIRXST 寄存器在问题发生期间、您已经提供了其他寄存器、SCIRXST 将告诉我们 SCI-RX 引脚正在检测到哪些问题并可以快速诊断问题。

    此外、请提供数据的示波器捕获、由于"Command Data"视图不够充分、表明有不良数据到达、但没有在 C2000器件的 SCI-RX 引脚显示波形。 我们需要了解数据为何看起来很糟糕(看看这是否是硬件或软件问题)

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vince。

    当问题发生时、我在 SCIRX 部分的示波器上捕获了数据波形和 SCIRXST 寄存器。

    我用示波器检查了数据波形、但在正常和发生问题时的波形没有变化。

    谢谢你。

    Ryo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    感谢您的跟进。 这两个问题中的一个可能是原因:

    第一个可能的问题:奇偶校验不匹配

    您最初说过:

    我的 SCI 设置是115200bps,字大小8位,Stopbit 2位,偶校验。

    您提供的代码中的奇偶校验是奇数("SCI_CONFIG_PAR_ODD")

    请更正此问题、然后查看问题是否消失。 如果没有、请转至下面的第二个可能问题。

        

    第二个可能的问题:ISR 较长导致移位

    1.设置奇偶校验错误位(SCIRXST.PE)、表示假设奇偶校验位错误、表示它未检测到字节的正确部分

    2.输入的数据是错误的数据(它从应该的位置被移动,并在错误的时间检测到错误的位,位是早期引入)。 这意味着它没有检测到字节的正确部分。

    Action1:您可以尝试在从 PC 发送的字节之间添加较长的延迟(1ms)吗? 因此每次 PC 发送一个字节时、PC 都会等待1ms 再发送另一个字节。

    由于 SCI ISR 的时间可能长于~200us、因此2个停止位在字节之间可能不够。

    操作2:还请再次使用字节间额外的1ms 延迟来捕获数据。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vince。
    您提供的代码中的奇偶校验语句错误。
    我在从 PC 发送数据时添加了延迟。
    ㎳使用了 TCPIP 到串行模块、因此会因数据包而插入250 μ s 的延迟。

    结果是、与以前一样多次发送命令时出现问题。

    作为测试、我删除了末尾包含的 NULL 并将其发送、但结果没有变化。

    谢谢你。

    Ryo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提供的代码中的奇偶校验语句错误。

    Ryo、

    我提供的代码就是您提供的代码、您是否在代码中更正了此代码? 请提供更新后的代码。 这是您之前提供的内容、并且使用了错误的奇偶校验:

    void Hwi_PCConnect_RX(){
        char rx_data;
    //    Message_queue("PCConnect",0);
        if(Ext_File_WR_Flag||SPI_W_Flag){
            SCI_Timeout_Flag_Post(PCConnect_BASE);
            SCI_ReadChar(PCConnect_BASE,&rx_data);
            SPI_SendData_Buf[PC_Read_Count]=rx_data;
            SCI_clearInterruptStatus(PCConnect_BASE, SCI_INT_RXFF);
            if(PC_Read_Count==4095){
                if(Ext_File_WR_Flag)Semaphore_post(Semaphore_PCConnect);
                else if(SPI_W_Flag)Semaphore_post(Semaphore_SPI);
            }
            else PC_Read_Count++;
        }
        else{
            SCI_Timeout_Flag_Post(PCConnect_BASE);
            SCI_ReadChar(PCConnect_BASE,&rx_data);
            SCI_Buffer_Input(PCConnect_BASE,rx_data);
            SCI_clearInterruptStatus(PCConnect_BASE, SCI_INT_RXFF);
        }
        if((*((uint16_t*)(PCConnect_BASE+SCI_O_RXST))&(SCI_RXST_BRKDT|SCI_RXST_FE))!=0){
            SCI_disableModule(PCConnect_BASE);
            SCI_clearInterruptStatus(PCConnect_BASE, SCI_INT_RXFF | SCI_INT_TXFF | SCI_INT_FE | SCI_INT_OE | SCI_INT_PE | SCI_INT_RXERR | SCI_INT_RXRDY_BRKDT | SCI_INT_TXRDY);
            SCI_clearOverflowStatus(PCConnect_BASE);
            SCI_resetTxFIFO(PCConnect_BASE);
            SCI_resetRxFIFO(PCConnect_BASE);
            SCI_resetChannels(PCConnect_BASE);
            SCI_setConfig(PCConnect_BASE, DEVICE_LSPCLK_FREQ, PCConnect_BAUDRATE, (SCI_CONFIG_WLEN_8|SCI_CONFIG_STOP_TWO|SCI_CONFIG_PAR_ODD));
            SCI_disableLoopback(PCConnect_BASE);
            SCI_performSoftwareReset(PCConnect_BASE);
            SCI_enableInterrupt(PCConnect_BASE, SCI_INT_RXFF | SCI_INT_TXFF);
            SCI_setFIFOInterruptLevel(PCConnect_BASE, SCI_FIFO_TX5, SCI_FIFO_RX1);
            SCI_enableFIFO(PCConnect_BASE);
            SCI_enableModule(PCConnect_BASE);
        }
    }
    
    ///
    /// PCConnect_Swi_Function
    ///
    void Swi_PCConnect_WriteData(){
        if(Ext_File_WR_Flag&&Access_Mode==0) SCI_writeCharArray(PCConnect_BASE,(uint16_t*)SPI_ReadData_Buf,SPI_ReadDataSize);
        else SCI_writeCharArray(PCConnect_BASE, (uint16_t*)Ret ,Send_Byte);
    }
    
    ///
    /// PCConnect_Task_Function
    ///
    
    void Task_PCConnect(){
        uint16_t size;
        uint16_t fail_comm_size=0;
        uint16_t error=0;
        while(1){
            if(Init_Flag) break;
        }
        while(1){
            Semaphore_pend(Semaphore_PCConnect,BIOS_WAIT_FOREVER);
            Message_queue("PCConnect",3);
           do{
               if(Ext_File_WR_Flag||SPI_W_Flag){
                   if(Access_Mode){ //Write
                       PC_Read_Count++;
                       if(File_Size>PC_Read_Count)File_Size-=PC_Read_Count;
                       else{
                           PC_Read_Count=File_Size;
                           File_Size=0;
                           File_WR_EndFlag=1;
                       }
                       size=PC_Read_Count;
                       PC_Read_Count=0;
                       SD_Use_Data_Address=SPI_SendData_Buf;
                       SD_Size=size;
                       Swi_post(swi_File);
                       if(File_WR_EndFlag==1){
                           ffcio_close(SD_FileNo);
                           Ext_File_WR_Flag=0;
                       }
                   }
                   else{    //Read
                       Semaphore_post(semaphore_FileRead);
                       Semaphore_pend(semaphore_ReadWait,BIOS_WAIT_FOREVER);
                       if(File_Size>SPI_ReadDataSize)File_Size-=SPI_ReadDataSize;
                       else{
                           SPI_ReadDataSize=File_Size;
                           File_Size=0;
                           File_WR_EndFlag=1;
                       }
                       Swi_post(swi_PCConnect);
                       if(File_WR_EndFlag==1){
                           ffcio_close(SD_FileNo);
                           Ext_File_WR_Flag=0;
                           if(SD_FileNo<=1){
                               if(SD_FileNo){
                                   strcpy(FilePath,LOG_DIR);
                                   strcpy(FilePath,"LOG");
                                   strcpy(FilePath,uint16_t_to_string(Start_Count));
                                   strcpy(FilePath,".LOG");
                                   ffcio_open(FilePath,O_RDWR|O_APPEND,0);
                               }
                               else{
                                   strcpy(FilePath,STREAM_DIR);
                                   strcpy(FilePath,"STREAM");
                                   strcpy(FilePath,uint16_t_to_string(Start_Count));
                                   strcpy(FilePath,".LOG");
                                   ffcio_open(FilePath,O_RDWR|O_APPEND,0);
                               }
                           }
                       }
                   }
               }
               else{
                   command=(Module_Command){0};
                   if(fail_comm_size!=0&&PCConnect_Buf.Position<6){
                       memcpy(&PC_Readdata[fail_comm_size],PCConnect_Buf.Buf_Data,PCConnect_Buf.Position);
                       if(PCConnect_Separate_CommandData(PC_Readdata,fail_comm_size+10,&command)==0){
                              Command_queue(&command);
                       }
                       memset(PC_Readdata, 0, 400);
                       fail_comm_size=0;
    
                   }
                   else{
                       memcpy(PC_Readdata,PCConnect_Buf.Buf_Data,PCConnect_Buf.Position);
                       if(PCConnect_Separate_CommandData(PC_Readdata,PCConnect_Buf.Position,&command)==0){
                              Command_queue(&command);
                              memset(PC_Readdata, 0, 400);
                       }
                       else{
                           fail_comm_size=PCConnect_Buf.Position;
                           error++;
                       }
                   }
                   SCI_Buffer_Clear(PCConnect_BASE);
    
     //              Response_Queue(&command,1);
    
               }
           }while(0);
           if(error>1){
               SCI_disableModule(PCConnect_BASE);
               SCI_clearInterruptStatus(PCConnect_BASE, SCI_INT_RXFF | SCI_INT_TXFF | SCI_INT_FE | SCI_INT_OE | SCI_INT_PE | SCI_INT_RXERR | SCI_INT_RXRDY_BRKDT | SCI_INT_TXRDY);
               SCI_clearOverflowStatus(PCConnect_BASE);
               SCI_resetTxFIFO(PCConnect_BASE);
               SCI_resetRxFIFO(PCConnect_BASE);
               SCI_resetChannels(PCConnect_BASE);
               SCI_setConfig(PCConnect_BASE, DEVICE_LSPCLK_FREQ, PCConnect_BAUDRATE, (SCI_CONFIG_WLEN_8|SCI_CONFIG_STOP_TWO|SCI_CONFIG_PAR_ODD));
               SCI_disableLoopback(PCConnect_BASE);
               SCI_performSoftwareReset(PCConnect_BASE);
               SCI_enableInterrupt(PCConnect_BASE, SCI_INT_RXFF | SCI_INT_TXFF);
               SCI_setFIFOInterruptLevel(PCConnect_BASE, SCI_FIFO_TX5, SCI_FIFO_RX1);
               SCI_enableFIFO(PCConnect_BASE);
               SCI_enableModule(PCConnect_BASE);
               error=0;
           }
       }
    }
    
    void SCI_Buffer_Input(uint32_t Base,char Data){
        SCI_Read_Buf *buffer=0;
        buffer=SCI_Module_Identify_ReadBuf(Base);
        if(buffer->Position<SCI_BUFFER_SIZE){
            buffer->Buf_Data[buffer->Position]=Data;
        }
        buffer->Position++;
    }
    
    void SCI_Get_Buffer_String(uint32_t Base,char *Data){
        SCI_Read_Buf *buffer=0;
        buffer=SCI_Module_Identify_ReadBuf(Base);
        buffer->Buf_Data[buffer->Position]=0;
        strcpy(Data,buffer->Buf_Data);
        buffer->Position=0;
    }
    
    void SCI_Buffer_Clear(uint32_t Base){
        SCI_Read_Buf *buffer=0;
        buffer=SCI_Module_Identify_ReadBuf(Base);
        buffer->Position=0;
    }
    
    void Timer_SCI_RX_Timeout(){
        int i;
        uint32_t base;
        ti_sysbios_knl_Semaphore_Handle Semaphore=0;
        SCI_Read_Buf *buffer=0;
        for(i=0;i<4;i++){
            base=SCI_BASE[i];
            buffer=SCI_Module_Identify_ReadBuf(base);
            Semaphore=SCI_Module_Identify_Semaphore(base);
            if(buffer->RX_Flag){
                if(buffer->RX_Interval>=buffer->RX_Timeout){
                    buffer->RX_Flag=0;
                    buffer->RX_Interval=0;
                    Semaphore_post(Semaphore);
                }
                buffer->RX_Interval++;
            }
            SCI_Repeat_Send_Post(base);
        }
    }

    ㎳由于数据包而插入250 μ s 的延迟。

    每个数据包之间的延迟是否为250ms? 还是每个字节? 如果是每个数据包、那么它不会解决问题。 必须位于每个字节之后。

      

    如果它介于每个字节之间、则 PC 上可能存在波特率不匹配或设置不匹配。

    此致、

    Vince