This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23069:澄清了开/关控制方法

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1219638/pmp23069-clarify-on-off-control-method

器件型号:PMP23069

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

1.  

这是否可以通过将以下情况添加到 TTPLPFC_pwmDriver 来实现打开和关闭周期功能?

  • pwmSwState_positivehalf_GaNOff
  • pwmSwState_NegiveHalf_GaNOff
  • pwmSwState_positivehalf_GaNOn
  • pwmSwState_NegiveHalf_GaNOn

2.  

我假设控制方式是将上述情况项添加到 TTPLPFC_pwmDriver。

我对用于轻负载的开/关控制方法感到困惑。

为什么在电压差变小时(Vin > Vout) PWM 关闭、否则(Vout > Vin) PWM 开启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩,你好,我请设计师评论,请给我们一两天.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    开/关控制通过以下方式实现:

    #ifdef AC_SKIP

                       如果 (TTPLPFC_acSkip_enable = 1)//在负交流过零时开启/关闭 PFC

                       {

                           如果 (TTPLPFC_PFC_ON = 1)

                           {

                               TTPLPFC_PFC_ON = 0;

                               TTPLPFC_closeGvLoop = 0;//停止电压环路

                               TTPLPFC_closeGiLoop = 0;//停止电流环路

                           }

                           方案

                           {

                               TTPLPFC_PFC_ON = 1;

                               TTPLPFC_closeGvLoop = 1;//使能电压环路

                               TTPLPFC_closeGiLoop = 1;//启用电流环路

                           }

                       }

                       方案

                       {

                           TTPLPFC_PFC_ON = 1;

                           TTPLPFC_closeGvLoop = 1;//使能电压环路

                           TTPLPFC_closeGiLoop = 1;//启用电流环路

                           TTPLPFC_nonLinearVoltageLoopFlag = 1;

                       }

    #endif

     

    请搜索"ac_skip"以搜索所有相关代码。

    我还在电子邮件中回答了这个问题。

    此致、

    Bosheng