This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TMS320F28377S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218626/tms320f2812-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377S

TI 支持 hello。

 我正在使用 TMS320F2812、上电期间出现问题。

我从闪存引导、上电后 MCU 似乎不工作。

如果我关闭电源并打开- MCU 正常工作。

看起来电源序列正常(前3.3V 高于1.8V、然后是复位)。

当"冷启动"时、从0v 启动1.8V 且 MCU 未运行时。

关闭电源时(关闭,等待几秒钟,然后重新打开) 1.8V 不是从零开始。   

它从0.4v 开始 、MCU 运行(用于第二次上电)  

对于测试、 I 连接电阻器从1.8V 连接到 GND (转储电压、以便从0v 而非0.4v 启动第二次上电)、并且 MCU 不是 RUM。

(移除电阻器和 MCU 运行进行第二次上电)。

MCU 也在调试模式下运行。

您可以提供帮助吗?

Yehoram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      e2e.ti.com/.../voltage-name.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yehoram、我认为黄色的3.3V 图代表所有的3.3V 电源、包括 VDDIO 和 VDD3VFL、对吗?  您如何在电路板上配置引导模式选择引脚?  您能否将它们添加到示波器图中、以确保它们在释放复位时稳定且正确?

    这是一个新项目还是一个成熟的设计?  如果是新项目、我想问问是什么让您选择了 TMS320F2812?  它是一款出色的设备、我们没有停产的计划、但它已有20年历史。  我们有几款较新的器 件、它们具有更强大的器件培训 和易于使用的开发工具 、例如 SysConfig、甚至可能更实惠、例如 TMS320F28377S。

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Joe

    引导模式来自闪存。

    连接了 GPIOF4-"1"在复位变为高电平时的示波器图。

    该项目并不是新的、我们必须更换过时的器件(不是 MCU)并重新设计新的电路板(不更改 MCU 软件)

    Yehoram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色为 GPIOF4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、引导模式引脚似乎正常。  

    我要检查的接下来几件事:

    1) 1)在复位之前确保时钟稳定。

    2) 2)考虑其他器件替换可能对代码执行产生的影响。  可能 F2812正在引导、但应用程序代码挂起是因为对外部组件的依赖尚未就绪(即由于替换器件中的时序差异)。  在调试模式下引导可能会引入一些额外的延迟、这可能会掩盖竞态条件。  如果可以、则可以在代码中添加一些调试挂钩、例如切换未使用的 GPIO、以隔离发生挂起的位置、或至少确认在器件引导后是否进入了代码。