Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TMS320F28377S, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: TMS320F28377S
TI 支持 hello。
我正在使用 TMS320F2812、上电期间出现问题。
我从闪存引导、上电后 MCU 似乎不工作。
如果我关闭电源并打开- MCU 正常工作。
看起来电源序列正常(前3.3V 高于1.8V、然后是复位)。
当"冷启动"时、从0v 启动1.8V 且 MCU 未运行时。
关闭电源时(关闭,等待几秒钟,然后重新打开) 1.8V 不是从零开始。
它从0.4v 开始 、MCU 运行(用于第二次上电)
对于测试、 I 连接电阻器从1.8V 连接到 GND (转储电压、以便从0v 而非0.4v 启动第二次上电)、并且 MCU 不是 RUM。
(移除电阻器和 MCU 运行进行第二次上电)。
MCU 也在调试模式下运行。
您可以提供帮助吗?
Yehoram