Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, PMP23126
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 PMP23126
有人可以帮助我使用 SysConfig (适用于上述控制器)文件进行 PSFB 峰值电流模式控制吗? 我需要对 CMPSS 和 ePWM 模块进行必要的配置、这与数字 SDK 库中显示的示例类似。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, PMP23126
有人可以帮助我使用 SysConfig (适用于上述控制器)文件进行 PSFB 峰值电流模式控制吗? 我需要对 CMPSS 和 ePWM 模块进行必要的配置、这与数字 SDK 库中显示的示例类似。
遗憾的是、PSFB PCMC 实现的 SysConfig 版本不可用。 我们确实有一些参考软件、您可以利用这些软件来实现您自己的 SysConfig 文件。 请看一下我们 C2000 DPSDK 中的 PMP23126参考设计。
您好 Anurag、
我们还在 SysConfig 中提供了 ePWM 功能、允许您导出 ePWM 的存储器内容并将其加载到 SysConfig 中。 执行此操作后、SysConfig 中的所有选项将填充您根据寄存器内容设置 ePWM 模块的方式。 这有助于加快您的 SysConfig 端口。
要访问此功能、请在 SysConfig 中添加 ePWM 模块、然后转至"从器件存储器导出中加载 ePWM 设置"。 单击(?) 符号、了解有关如何获取存储器内容并将其加载到 SysConfig 中的说明。

对于 ePWM、我要强调的另一个特性是复制特性。 这样、您就可以将一个 ePWM 的所有设置复制到另一个 ePWM 的所有设置、这样就不必每次都重新配置相同的设置。
此功能为"Copy Settings"、应刚好低于"Load ePWM Setting from Device Memory Export"

请尝试一下、如果您有任何反馈、我们一直在努力改进。
谢谢、此致、
Marlyn
您好 Anurag、
1. 我需要先将 PSFB PCMC 示例闪存到 Launchpad F280025C 中。
要获取您无需将代码刷写到器件中的存储器内容、RAM 也可以。 您需要做的就是加载并运行程序 、直到 您的外设设置完成并且 TBCLK 同步时钟处于启用状态。
3. 第三步是什么? 我是构建项目还是闪存项目? [/报价]在您填充并集成到工程中的 SysConfig 文件后、您可以编译工程本身以获取 SysConfig 生成的文件。
此致、
Marlyn