This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:PSFB PCMC 配置所需的 SysConfig 模板文件

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, PMP23126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217625/launchxl-f280025c-sysconfig-template-file-required-for-psfb-pcmc-configuration

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
主题中讨论的其他器件:SysConfigPMP23126

有人可以帮助我使用 SysConfig (适用于上述控制器)文件进行 PSFB 峰值电流模式控制吗? 我需要对 CMPSS 和 ePWM 模块进行必要的配置、这与数字 SDK 库中显示的示例类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、PSFB PCMC 实现的 SysConfig 版本不可用。 我们确实有一些参考软件、您可以利用这些软件来实现您自己的 SysConfig 文件。 请看一下我们 C2000 DPSDK 中的 PMP23126参考设计。

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    我们还在 SysConfig 中提供了 ePWM 功能、允许您导出 ePWM 的存储器内容并将其加载到 SysConfig 中。 执行此操作后、SysConfig 中的所有选项将填充您根据寄存器内容设置 ePWM 模块的方式。 这有助于加快您的 SysConfig 端口。  

    要访问此功能、请在 SysConfig 中添加 ePWM 模块、然后转至"从器件存储器导出中加载 ePWM 设置"。 单击(?) 符号、了解有关如何获取存储器内容并将其加载到 SysConfig 中的说明。

    对于 ePWM、我要强调的另一个特性是复制特性。 这样、您就可以将一个 ePWM 的所有设置复制到另一个 ePWM 的所有设置、这样就不必每次都重新配置相同的设置。  

    此功能为"Copy Settings"、应刚好低于"Load ePWM Setting from Device Memory Export"

    请尝试一下、如果您有任何反馈、我们一直在努力改进。

    谢谢、此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何文档突出显示了第一个选项的完整过程、即从闪存代码导出设置。

    根据我的理解-  

    1.我需要先将 PSFB PCMC 示例闪存到 Launchpad F280025C 中。

    2.然后,我需要在 新的 SysConfig 文件中执行此导出设置(删除仅采用 PSFB 设计参数的现有设置)。  

    3. 第三步是什么? 我是构建项目还是闪存项目?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anurag、

    1. 我需要先将 PSFB PCMC 示例闪存到 Launchpad F280025C 中。

    要获取您无需将代码刷写到器件中的存储器内容、RAM 也可以。 您需要做的就是加载并运行程序 、直到 您的外设设置完成并且 TBCLK 同步时钟处于启用状态。

    3. 第三步是什么? 我是构建项目还是闪存项目?  [/报价]

    在您填充并集成到工程中的 SysConfig 文件后、您可以编译工程本身以获取 SysConfig 生成的文件。

    此致、

    Marlyn