请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
我和用户都使用了 CCS 尝试逐步跟踪
C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28003x\examples\cla\cla_ex3_background_nasting_task.c
我们发现任务1中的局部变量"i"无法显示在下面 cla_ex3_background_nesting_task.c 中的 CCS 观察窗口中
但我们可以在另一个项目"cla_ex1_asin.c"的 CCS 监视窗口中看到变量。
您能否澄清为什么 任务1中的"i"不能显示在 cla_ex3_background_naging_task.c 中的 CCS 观察窗口中?