This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:澄清了 CCS 窗口中的 CLA 调试

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1219161/tms320f280039c-clarify-cla-debug-on-ccs-window-for

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

我和用户都使用了 CCS 尝试逐步跟踪  

C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28003x\examples\cla\cla_ex3_background_nasting_task.c

我们发现任务1中的局部变量"i"无法显示在下面  cla_ex3_background_nesting_task.c 中的 CCS 观察窗口中

但我们可以在另一个项目"cla_ex1_asin.c"的 CCS 监视窗口中看到变量。

您能否澄清为什么 任务1中的"i"不能显示在 cla_ex3_background_naging_task.c 中的 CCS 观察窗口中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告此问题。 我能够重现此问题。 在 CLA 中、该变量存储在 MR0寄存器中。 出于某种原因、从表达式的观点来看、它是不可读的。

    解决方法是、请使用 Registers 视图并检查寄存器值。

    我会将此问题报告给 CCS 团队。

    谢谢。

    Veena