请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 主题中讨论的其他器件: TMDSSOLARUINVKIT、 SysConfig
大家好、
我们的客户想要确认 TMS320F28035是否 可以生成100kHz PWM 来驱动 GaN FET。 TRM 显示、它可以生成高达2MHz 的频率、但它可以驱动 GaN FET 吗?
我们拥有基于您的 TMDSSOLARUINVKIT 的太阳能微型逆变器解决方案原型。 在我们的下一个硬件版本中、我们想使用 GaN FET、但我们有一些疑问、但 TMS320F28035 MCU 是否足以在 PWM 上生成100kHz。 我们需要在直流/直流(40V/400V)模块和直流/交流(400V 直流/ 230V 交流)模块上使用 GaN FET。
此致、
Danilo.