This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:用于驱动 GaN FET 的 PWM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218874/tms320f28035-pwm-to-drive-gan-fet

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: TMDSSOLARUINVKITSysConfig

大家好、

我们的客户想要确认  TMS320F28035是否 可以生成100kHz PWM 来驱动 GaN FET。 TRM 显示、它可以生成高达2MHz 的频率、但它可以驱动 GaN FET 吗?

我们拥有基于您的 TMDSSOLARUINVKIT 的太阳能微型逆变器解决方案原型。 在我们的下一个硬件版本中、我们想使用 GaN FET、但我们有一些疑问、但 TMS320F28035 MCU 是否足以在 PWM 上生成100kHz。 我们需要在直流/直流(40V/400V)模块和直流/交流(400V 直流/ 230V 交流)模块上使用 GaN FET。

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    是的、可以生成100kHz PWM 并驱动 GaN FET。 除了 HIS、还有关于使用 F28002x 等新器件的迁移指南、这些新器件将提供额外的软件支持、例如使用 SysConfig、不在 F2805x 上的 PWM 的额外功能以及更高的工作频率。

    此处是从 F2803x 到 F28002x 的迁移指南的链接。

    www.ti.com/.../spracr0.pdf

    此致!

    Ryan Ma