请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 在代码中、我将使用 ADC 和 ePWM 模块。 我已经用不同的频率定义了两个不同的中断。 我想知道在我将代码转储到 MCU 中之后 void main ()循环会运行多少次? 它只运行一次、并且只有中断周期以它们定义的频率运行、对吧? 它仅在给定停止命令后结束。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在代码中、我将使用 ADC 和 ePWM 模块。 我已经用不同的频率定义了两个不同的中断。 我想知道在我将代码转储到 MCU 中之后 void main ()循环会运行多少次? 它只运行一次、并且只有中断周期以它们定义的频率运行、对吧? 它仅在给定停止命令后结束。
它只运行一次,并且只有中断周期以它们定义的频率运行,对吗? 它仅在给定停止命令后结束。 [/报价]正确。