This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如果定义了两个不同频率的 ISR、则无效主循环的频率

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1218550/tms320f28379d-frequency-of-void-main-loop-if-isr-of-two-different-frequencies-are-defined

器件型号:TMS320F28379D

在代码中、我将使用 ADC 和 ePWM 模块。 我已经用不同的频率定义了两个不同的中断。 我想知道在我将代码转储到 MCU 中之后 void main ()循环会运行多少次? 它只运行一次、并且只有中断周期以它们定义的频率运行、对吧? 它仅在给定停止命令后结束。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它只运行一次,并且只有中断周期以它们定义的频率运行,对吗? 它仅在给定停止命令后结束。  [/报价]

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清