This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:我们可以将 CLA 程序和 CLA 数据组合在一个相同的 LSx 上吗?

Guru**** 2532280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1217612/tms320f280039c-can-we-combined-cla-program-and-cla-data-on-one-same-lsx

器件型号:TMS320F280039C

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

使用找到的 LSx 可能不足以让它们使用 CLA。

他们发现、他们使用许多用于 CLA 程序的 LSx、但在用于 CLA 数据的 LSx 上只使用少数 LSx (只有几个用于 .scratchpad 和 .bss_cla)。

他们询问是否可以在某个 LSx 块上组合 CLA 程序和 CLA 数据、以便节省一个 LS 存储器?

有可能吗?

韦恩·黄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的香榭丽舍大街,

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、;

    我不相信这是可能的。

    请参阅下文 F28003x TRM spruiw9的第7.2节

    谢谢。

    SIRA